This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:蓝牙堆栈

Guru**** 2749385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1020930/cc2652rsip-bluetooth-stack

器件型号:CC2652RSIP

您好!

我在 Viveris Technologies 工作、我们有兴趣将您的参考 CC2652RSIP 用于一个设计。

项目背景:
-应用程序:机密、音频数据传输(全双工)
-限制条件:工作温度=-40°C/+85°C,低能耗(便携式设备)
发展阶段:2021年第4季度至2022年第4季度
-开始生产:2023 = 1000件
-生产:每年可提高至10000件,至少7年

我们有关于蓝牙堆栈的一些问题:

1.如何提供、源代码或编译的二进制文件? 是免费的还是要为 BT 堆栈支付任何费用?

2.可以自由修改蓝牙堆栈,以便:
-无线删除配对、通过本地 MCU 添加配对以确保安全
-保证全双工通信(同时使用通话器/监听器)
-保证多个配置文件(HSP/HFP/A2DP 发射、ADFP 接收、SPP/AVRCP...) 配置文件之间的快速变化

3.此类修改对蓝牙认证有何影响?


如果您需要有关这些特定需求的更多信息、请随时返回我们。

此致、

Ambroise CHAIGNE、Viveris Technologies

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您与我们联系! 我指派了一位专家来帮助您解决问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    你好。 有没有关于这方面的更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    CC2652器件支持低功耗蓝牙、不适合蓝牙终端器件。 由于您列出了蓝牙经典配置文件、我假设您没有在寻找蓝牙 LE 器件。 以下是一个应用手册,它可能有助于清除问题: https://www.ti.com/lit/wp/swra557/swra557.pdf 。 我建议查看 CC2564。 您将在链接的产品页面上找到资源。 该软件可用且免专利费。

    如果您对低功耗蓝牙器件感兴趣、我将从 这里开始。 您还可以查看 Simplelink Audio 插件

    如果您想为 音频实施专有2.4G 系统、那么您还可以对 CC85XX 器件感兴趣。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    非常感谢您的回答!

    您是否计划在新模块或固件中支持即将推出的标准«LE Audio»? 如果是,您是否愿意分享预期的发布日期?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们无法在外部论坛上评论路线图日期。 请联系 当地的 TI 代表/FAE 以获取帮助。