This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640原理图设计注意事项

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, LMP91002, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1022982/cc2640r2l-cc2640-schematic-design-consideration

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: LMP91002、 CC2640

你(们)好。

我的客户正在使用 cc2640R2L、但他们对设计有一些疑问。

产品 重点在于节能、而且尺寸小(仅30mm x 30mm)、可用于医疗。

共有4个问题:

1.如果不使用1.8V 输出,如何处理? 没有连接?

2、如果未使用该引脚3、只是未连接?

在节能和尺寸方面,电流设计需要为 lmp91002和 Cc2640R2L 提高电压,我们是否可以使用不带肖特基二极管的升压?

Boost without Schottky Diode

Boost with Schottky Diode

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi、

    对于您有关输出电压和引脚3的问题、这些是用于 CC2640、LMP91002还是用于 TPS? 此外、您是否希望 使用带肖特基二极管的升压转换器为 CC2640和 LMP91002供电?

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们正在寻找在没有肖特基的情况 下升压为 Cc2640和 LMP91002供电的可能性。

    我们不确定这是否正常工作、它是否适合节能的角度...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aichi、

    由于输出电压符合要求、因此不带肖特基二极管的升压转换器适用于 CC2640。 但是、它不适用于 LMP91002、因为它的最小电源电压为2.7V、而 没有肖特基的升压转换器仅提供2.2V 的电压。

    此致、

    最棒的