This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:在下电上电后引导

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023032/lp-cc2652rsip-booting-after-a-power-cycle

器件型号:LP-CC2652RSIP

在 LP-CC2652RSIP 评估板上运行"Project ZERO "示例效果良好。 可以在手机的"传感器标签"应用程序上看到它、并连接到它。

但是、在对电路板执行下电上电时、电路板没有响应、也无法在手机上使用蓝牙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Project Zero 示例是一个启用了 OAD 的工程。 这意味着、为了使工程在调试模式之外按预期工作、必须首先刷写 BIM。 在这种情况下、必须在刷写 PROJECT_ZERO 之前将 bim_offchip 刷写到器件中。 通过执行此操作、该项目将能够重新启动。 以下文档包含有关此内容的信息:

    Project Zero

    SimpleLink Academy 低功耗蓝牙基础知识

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很遗憾、我已经尝试过、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还将 BIM 下载到 LP-CC2652RSIP 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的、我已经下载  了 LP-CC2652RSIP BIM 片外版。  

    但是、在尝试下载 LP-CC2652RSIP 片上 BIM 后、似乎可以正常工作。