This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:CC2564C

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1021860/cc2564cstbtblesw-cc2564c

器件型号:CC2564CSTBTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564C

我们正在调查蓝牙控制器与主微控制器之间的关系、并查看蓝牙5.1CC2564C.https://www.ti.com/product/CC2564C。  这将连接到 Android 设备。  但是、当我们查看堆栈 https://www.ti.com/tool/CC2564CSTBTBLESW 或任何其他可用堆栈时、它们不会列出5.1支持。

两个问题:

 CC2564CSTBTBLESW 是否支持蓝牙5.1?

我们 不使用 CCS、IAR 或 Keil。  这是一项巨大的移植工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

     CC2564CSTBTBLESW 已通过蓝牙5.1认证、但不支持5.1功能。 您可以在数据表中看到声明 ID:

    2.如果不知道  您计划使用的微控制器和 IDE、很难回答这个问题。 但是、我想这将具有挑战性、因为 Bluetopia 栈(使用的一个 CC2564CSTBTBLESW)是为特定内核编译的。

     此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是任何受支持的器件。  感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是任何受支持的器件。  感谢您的反馈。