This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:CC3200AUDBOOST 上有白噪声

Guru**** 2686445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1020331/launchxl-cc2640r2-white-noise-on-cc3200audboost

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254CC3200AUDBOOST

尊敬的先生或女士:

我使用的是 TLV320AIC3254、我发现音频上有一些小的白噪声。 如果我修改 MICPGA_VOL_CTRL_REG 或其他一些应升级语音声音的寄存器、则该噪声会成为问题。

根据我可以听到或不能听到白噪声的值、如果噪声接近0x00、我没有听到任何声音、但如果声音接近其最大值0x5F、我可以听到我的声音、但如果我不说话、我也会听到一些白噪声、即使这样 麦克风未插入。

您是否知道问题可能出在哪?

祝你度过美好的一天!

此致、

William。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    您是否正在使用 SimpleLink 音频插件

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    您使用的是哪个示例? 您是否对项目进行了任何其他修改?  

    您是否遵循了快速入门指南,网址为:https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_audio_plugin_3_30_00_06/docs/Quick_Start_Guide.html ?  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    我将使用 GitHub 示例: https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/simplelink_cc2640r2_sdk-2.20#bidirectional-audio

    我将查看快速入门指南、谢谢。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我尝试按照快速入门指南中的示例操作、但问题似乎是相同的、即使没有麦克风插拔、我也能听到耳机中的小噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了缩小此问题的范围、您是否能够尝试删除此示例的蓝牙 LE 部分并仅在最小设置下测试来自 BoosterPack 的音频? 您是否正在使用任何定制硬件?

    我想看看问题是否与低功耗蓝牙上的有限吞吐量有关。 为此、请尝试使用麦克风对一些音频进行采样、然后在同一台设备上回放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:  

    感谢您的回答、

    我已经尝试过蓝牙测试、但问题似乎是相同的。

    我没有使用任何定制硬件、我甚至在 EVM-K 上尝试过它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、William、

    (抱歉误导了我的最后一条消息、我只是注意到我在给您讲话时向 Daniel 发了言!)

    我已要求一位同事提供一些见解、他对这一领域更熟悉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我希望你们做得好。

    最好确定噪声来自何处。 为此、我将尝试探测模拟输入线路。 如果噪声已经存在、则表示噪声由硬件负责、然后我会尝试将模拟线连接到 GND。 如果噪声仍然存在、则表示问题来自编解码器的设置。

    如果您有兴趣、这里是一张 CC3200AUDBOOST 的图片、我已对其进行修改以探测模拟输入和输出。 我在这两条线上都焊接了一根铜线。 图片中还显示了黄色、橙色和白色导线、请忽略这些导线、它们用于允许 CC3200AUDBOOST 与 CC13x2 LaunchPad 配合使用。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    我很好、希望你们也做得很好。

    感谢您的详细回答、我将尝试做您所说的、并向您提供反馈。 我只想说、我们使用的是单声道麦克风输入、而不是线路输入。 这是否是一个问题,以便执行您建议的操作?

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    实际上、最好测试启用另一个输入是否可以消除噪声。

    对于其余 部分、可以对单声道输入进行与我提到的修改类似的修改、以便探测线路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将线路输入与麦克风单声道配合使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这会导致您将正确的通道强制连接到 GND。 否则、我认为您应该可以。

    此致、