This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:如何使用不带 BOOSTXL-AOA 的 CC26X2R1和 CC1352R 传感器标签执行 AOA

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1022542/launchxl-cc26x2r1-how-to-do-aoa-using-cc26x2r1-and-cc1352r-sensor-tag-without-boostxl-aoa

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

尊敬的支持成员:

我 尝试使用 2个 CC26X2R1和1个 CC1352R 传感器标签执行 AOA、而不使用 BOOSTXL-AOA。

1 -有可能吗?

2-如果(1)是可行的,SDK 上是否有该演示?

3 -如果(1)不可能、我将尝试  使用带有  BOOSTXL-AOA 的 CC26X2R1和 CC1352R 传感器标签执行 AOA、SDK 上是否有演示?

提前感谢、
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于 AoA 的定位需要两种类型的器件、一些"目标"和一些"定位器"。 这两种类型的器件的要求不同。

    -目标器件是相当简单的低功耗蓝牙器件、只需要发送 CTLE。 示例 RTLS_响应 器(之前称为 RTLS_SLAVE)实现了这一点。 我已经制作了有关如何将此示例移植到 LPSTK-CC1352R的指南。

    -定位器设备的实现方式稍微复杂一些。 这些器件需要具有多个天线、并在接收 CTE 时在这些天线之间切换。 换言之、定位器绝对需要具有多个天线。 如果您有兴趣、可以使用示例 RTLS_Coordinator (以前称为 RTLS_master)和 RTLS_passive 作为定位器。  

    确保查看我们 的 RTLS 工具箱文档

    要更具体地回答您的问题:

    1 -如果 CC1352R 传感器标签用作目标、并且两个 CC26X2R1用作定位器并具有 BOOSTXL-AOA、则可以。

    2 -是的、有一个演示。 演示已在最新 SDK 中修改、相应的 SimpleLink Academy 实验将很快更新。 以下是 SDK 5.10中演示文档的链接

    3-出于开发目的、我建议使用 CC26x2r1 LaunchPad 作为定位器(即在这些器件上设置天线板)、并使用 CC1352R 传感器标签作为目标。

    最后、请咨询您当地的销售团队(或当地 FAE)有关此项目的信息。 他们可能会为您提供宝贵的意见。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    感谢您的信息-它非常有用。
    我将尝试 使用 CC26x2r1 Launchpad 作为 BOOSTXL-AOA 的定位器 、并 使用 CC1352R 传感器标签 作为目标。