This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:CC2652RSIP

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1020938/lp-cc2652rsip-cc2652rsip

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIP

大家好、

我们是否会在 LP-CC2652RSIP 的 SDK 中添加项目零示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在使用 CC2652RSIP 时遇到了以下问题、

    步骤1:在 CCS 上将 PROJECT_ZERO 从 CC26X2R1_LAUNCHXL 更改为 LP_CC2652RSIP

    第2步 、我可以在断电之前在 TI Starter 上找到 Project Zero。

    第 3步 断电后上电、项目0消失。

    电路板断电后、代码丢失、必须重新加载代码。 我不知道为什么代码没有烧写到闪存中。

    请帮您解决问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充映像文件

    步骤1:在 CCS 上将 PROJECT_ZERO 从 CC26X2R1_LAUNCHXL 更改为 LP_CC2652RSIP

    第2步 、我可以在断电之前在 TI Starter 上找到 Project Zero。

    第 3步 断电后上电、项目0消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我将查看此内容、并在我获得更多信息后向您更新。 同时、对于开发、我建议使用 simple_peripheral 示例。 project_zero 示例旨在展示器件可以执行的操作、但 simple_peripheral 是一个很好的开始开发的项目。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    您能否分享将 PROJECT_ZERO 添加到电路板上的刷写过程? 您是否首先刷写了 bim_offchip 项目? PROJECT_ZERO 程序默认启用 OAD、这意味着 bim 必须包含在此器件的内部闪存中。 不包括生物、可能会导致您当前所经历的行为。 以下 SimpleLink Academy 指南包含有关如何以正常运行的方式刷写 Project Zero 的说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADU5RaAcoc.XpOvbOmL6cQ__pTTHBmu__LATEST

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已与一些同事进行了接触、并有一些信息可供分享。 PROJECT_ZERO 示例  目前不公开用于 LP-CC2652RSIP。 器件确实附带开箱即用刷写的工程、但如果在器件上刷写新的工程、则会覆盖该工程。 我强烈建议将 simple_peripheral 用作开发的起点、因为该示例考虑到了这一目的。 您可以将 LX26X2R1_LAUNCHXL 的 PROJECT_ZERO 示例刷写到您的器件中、但必须确保遵循我之前的答复中链接的刷写指令以确保功能正常。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

            感谢您的帮助、我成功烧录了 Project Zero、应该是导致失败的烧录顺序。

    BR、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    Project Zero 现在是否按预期运行? 如果是、则标记解析您的查询的答案、它将自动关闭该主题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

              为什么强烈建议使用 simple_peripheral 作为开发的起点?
    Project Zero 是否能够进行双向通信?

    谢谢你。

    BR、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    我建议从 simple_peripheral 开始而不是从 project_zero 开始、原因是它提供了一个用于实现外设示例的框架。 这是一个相对简单的示例、其中包含创建外设项目所需的内容。 由于 PROJECT_ZERO 工程包含的附加功能、因此它比 simple_peripheral 复杂得多。 但是、如果不需要这些特性、那么 simple_peripheral 将是一个很好的项目。 自定义配置文件 SimpleLink Academy 课程 提供了在具有自定义配置文件的外设示例上开始开发所需的所有信息。 该实验中教授的所有内容都可以无缝应用于 simple_peripheral 项目以启动开发。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

            感谢您的回复和帮助。

    BR、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    没问题! 如果您在开发过程中遇到任何问题或有任何疑问、请随时打开新主题、我们将尽力提供帮助。

    此致、

    1月