This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:广播和数据传输

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1018450/cc2652r-broadcast-and-data-transmission

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

 客户正在使用 CC2652R、 他有以下问题:

作为中心角色 、它能否同时扫描另一个外设并与之交互?

作为外设角色 、它能否   同时广播另一个中央设备并与之交互?

请帮您检查一下。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、中央设备可以同时扫描多个外设并与之交互、外设可以与 多个中央设备广播和交互。 您可以通过修改来管理中央设备或外设可以同时拥有的连接数 SysConfig 文件。 相关设置可在"BLE"部分的"常规配置"下找到。  

    请注意、更多连接需要更多 RAM、因此可能需要增加 HEAPMGR_SIZE。

    最棒的

    NIMA Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下客户的问题:

    当中央设备正在扫描时、它会在此时将数据传输到另一个外设设备。

    当外设正在广播时、此时它将数据传输到另一个中央设备。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很抱歉答复迟了,并感谢你的澄清。

    [引用 userid="446011" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1018450/cc2652r-broadcast-and-data-transmission/3765345 #3765345"]

    当中央设备正在扫描时、它会在此时将数据传输到另一个外设设备。

    当外设正在广播时、此时它将数据传输到另一个中央设备。   

    [/报价]

    当中央设备正在主动扫描时、它将不会传输数据。 外设也是如此。

    这些行动是相互交织的,因此它们似乎是同时发生的,但却不是。 由于只有一个无线电、因此该器件仅限于发送或接收、但不能同时发送或接收。  

    希望这有所帮助、

    NIMA Behmanesh