This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE Stack V1.3.2官方下载链接

Guru**** 2794715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1018900/cc2541-ble-stack-v1-3-2-official-download-link

器件型号:CC2541

尊敬的响应者:

在 TI 网站上、我找到了 V1.4.0及更高版本中 CC2541 BLE Stack 的下载链接(在旧版本下)。
我使用的 IAR Workbench 8051版本是 V8.10.3、我无法升级到较新版本、因为我需要使用该版本与其他版本一起进行一些编码。  
与 IAR V8.10.3兼容的最新 BLE Stack 是 BLE Stack V1.3.2。 遗憾的是、我无法找到官方下载此 BLE Stack 版本的链接。  

请向我提供此版本的下载链接吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    遗憾的是、该 SDK 已过期、因此不再可用、也不受支持。 最重要的是、无法使用此 SDK 将任何开发投入生产(因为此 SDK 的 QDID 已过期)。 如果可能、我建议更新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 这确实是不幸的。
    我想升级、但正如我所指出的、这不是一个选择。