This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:支持 CC2650远距离编码 PHY

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1018604/launchxl-cc2650-cc2650-long-range-coded-phy-support

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640R2F

CC2650是否支持用于蓝牙 LE 的远距离编码 PHY? 这是我的理解、但我在 BLE SDK 手册中找不到任何相关内容、请访问 :https://www.ti.com/lit/pdf/SWRU393E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    遗憾的是、编码 PHY 功能是在蓝牙规范 v5.0中引入的、CC2650只支持 v4.2功能。

    如果您正在寻找能够支持编码 PHY 的器件、可以尝试以下操作:

    • CC2642R:支持蓝牙5
    • CC2652R:支持低功耗蓝牙、Zigbee 和 Thread 的多协议
    • CC2640R2F:最新的低功耗蓝牙(4.2)堆栈

    CC2640R2F 支持 v5.0、但遗憾的是、如果使用 BLE5-STACK、您很可能会遇到该器件的已知内存限制。 因此、对于蓝牙 v5功能、我不建议这样做(因此上面的删除线)。