This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:为定制硬件购买哪款调试器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1018337/cc2640r2l-which-debugger-to-buy-for-custom-hardware

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC2640R2

您好!

我正在使用 CC2640R2L MCU 开发定制 PCB。 到目前为止、我使用 LAUNCHXL-CC2640R2评估板上的外部调试器连接器(XDS110 OUT)对该 MCU 进行编程。 我知道我可以使用 XDS200 USB 调试探针 对其进行编程、因为  支持的产品列表中包含"CC2640R2L—SimpleLink 低功耗 BluetoothRegistered5.1无线 MCU "。

我是否也可以使用 XDS110 JTAG 调试探针 进行同样的操作?

我在受支持产品列表中找不到 CC2640R2L、但我目前正在使用 LAUNCHXL 板中的 CC2640R2L、我认为它应该起作用。

请确认我是否可以使用 XDS110 JTAG 调试探针 在我的定制 PCB 硬件上对 CC2640R2L 进行编程。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarthak、

    是的、您可以将 XDS110与 CC2640R2L 搭配使用。

    此致、

    最棒的