请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564C 您好!
原理图检查清单为慢时钟振荡器指定了250ppm。 我计划使用 KJ3270001 (±25ppm)。
KJ3270001是否与 CC2564C 芯片兼容?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Guillaume、
BR、
成