This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:FreeRTOS

Guru**** 2943320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1017605/cc2564moda-freertos

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

尊敬的团队:

客户使用 CC2564MODA& FreeRTOS (带 CC2564 SDK)。

当他使用  SPP Noos 时、它正常工作。 但它显示"OpenStack 失败"、并且 UART 在使用 SPP FreeRTOS 时只能接收7个字节。

请帮助确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    客户使用什么平台? 客户是否使用 STM32F4运行 SPP 演示?  

    问题可能与分配给堆栈的有限内存有关;它看起来只打印"打开"而不是"OpenStack 失败"。 您是否可以要求客户增加专用于该线程的内存?

    谢谢、

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob,

    感谢您的回复!我们将 SPP 演示与 stm32f4。配合使用

    如何增加线程的专用内存?是否应更改图中尺寸的位置?

    谢谢、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob,

     问题已解决。

    将"." FreeRTOS\STM3240G-EVAL\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_cm3 ""替换为""... FreeRTOS\STM3240G-EVAL\FreeRTOS\portable\RVDS\ARM_CM4F"。

    谢谢你。

    Jenny