This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐适合网关应用(家庭/楼宇自动化)的 Zigbee 3.0

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2652R, CC2652P, CC2652RB, LAUNCHXL-CC26X2R1, LP-CC2652RB, WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1014647/kindly-suggest-right-zigbee-3-0-for-gateway-application-home-building-automation

主题中讨论的其他器件:CC2652PSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC2652RBLAUNCHXL-CC26X2R1CC2652RLP-CC2652RBWL1807MOD

您好!


我们需要设计用于家庭/楼宇自动化的网关、所有相关要求/功能信息都在随附的文件 PFA FYI 中进行了说明。 如果您觉得与本主题无关、您可以忽略任何其他模块、在这种情况下、我可以为其他模块提出新的帖子。


请检查我们的要求/应用、并 为此建议合适的 Zigbee 3.0和 EVM 板。

  • 应与微处理器配合使用(下面列出的微处理器工作环境、供参考)
  • 应支持 ZigBee 3.0 (HA 1.2)
  • 范围应尽可能大。 请建议如何实现。
  • 是否需要板载 PCB 天线足够或外部天线?



微处理器将连接以太网、WiFi、蓝牙、Zigbee、KNX 互接收器。  微处理器应具有以下特性:

  • 应该适用于 Linux 操作系统
  • 与 BLE/BLE 网状网络设备、WiFi/WiFi 网状网络设备和 Zigbee 设备进行通信。
  • 与 KNX 器件的通信包括传感器、传动器和支持的器件
  • 以太网通信、应支持 BACnet IP。
  • MQTT 客户端库和 AES 库

安全性:

  • 必须通过基于 OTPROM 的核心信任根支持安全引导
  • 使用 RSA 私钥对引导加载程序操作系统和应用程序二进制文件进行签名的构建过程。
  • 通过从 OTPROM 到应用层建立信任链来实现安全引导验证。
  • 操作系统应该是安全的 Linux。
  • 将密码、用户名、密钥存储在安全存储中


这是最重要的项目之一、我们需要您的支持来构建高效的产品。 请帮帮我们。


谢谢、此致、

Naveen K

e2e.ti.com/.../5078.Gateway-Requirement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    TI 提供 了 Zigbee 网 关入门示例解决 方案、该示例解决方案使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 器件。  您可以查看 Zigbee 设计和开发页面 以了解兼容的 LaunchPad。  您需要将此器件集成到包含 BLE 和 WiFi 模块控制的广泛 Linux 解决方案中。  我正在邀请这些协议的专家分别帮助提供进一步的建议。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。

    ZigBee 正在与传感器等终端设备通信、只有 WiFi 将连接到云。

    具有专用主机微处理器 AM437x (Linux OS)和 MPU 的网关将与以太网、WiFi、Zigbee、BLE、KNX 收发器连接。  

    好的、建议使用合适的 Zigbee 3.0 (HA 1.2)模块/SOC、它可以与主机 MPU  AM437x (Linux OS)连接

    2.是否需要在 Zigbee 模块上实现任何固件/软件/驱动程序/堆栈/编程? 还是主机 MPU 会处理所有事情、对吧?

    3.还确认  可用于 AM437x 的 Zigbee 驱动程序/堆栈/库?

    建议 JAN  蓝牙线程中使用 BLE+Zigbee 的 CC2652R、我也只需要 Zigbee。 我可以在该主题中发帖、还是要在那里发帖?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 系列器件、最常用的 Zigbee 选项包括 CC2652R (LAUNCHXL-CC26X2R1)、CC2652RB (LP-CC2652RB)或 CC2652P (LAUNCHXL-CC1352P-2)。  您可以查看 Zigbee 设计和开发页面 以了解详情。

    2.您选择的器件需要 加载 ZNP 固件才能控制 Zigbee 网络。

    我已经说 过 ZigBee-linux-sensor-on-cloud 具有 Linux 软件、可以根据您的 AM437x 架构进行调整。

    我不建议尝试让单个 CC2652R 在网关应用中同时维持 BLE 和 Zigbee 网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。

    1. ZNP 固件应加载到 Zigbee 器件上,应用固件也应加载到 Zigbee 器件上?

    2.为什么我问 WL1807MOD WiFi 设备不需要加载任何固件/堆栈、只需即插即用。 只有可用的堆栈应该被载入到 MPU 上并且需要在 MPU 中执行软件。  这就是为什么有点混乱。 是否有这样的 Zigbee 模块可用(堆栈将加载到 MPU 上、而 Zigbee 上没有固件实现)?

    您的意思是说、我们需要使用单个 Zigbee 模块和单个 BLE 模块以及单个 WiFi 模块、如右图所示、WiFi + BLE 或 Zigbee + BLE 将是不错的选择?  

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需手动加载 ZNP 固件、因为默认情况下未加载、Zigbee 应用程序就会存储在主机处理器上、如 《Z-Stack Linux 网关用户指南》中所述。

    2. TI 没有提供已预编程 ZNP 的 Zigbee 模块、您需要研究第三方供应商。

    3.每种协议都需要单独的模块。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您提供信息。

    如果我们需要使用单个模块、 CC2652R、 CC2652P 和 CC2652RB 是 Zigbee + BLE 组合。 您能否建议单个 Zigbee 模块?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要高 TX 功率、可以为您的 Zigbee 模块选择 CC2652P。 如果不需要考虑 TX 功率、则可以选择 CC2652R 或 CC2652RB 模块。 CC2652RB 是无晶振 BAW SOC、在模块设计中可以更加紧凑、因此如果您在硬件中需要考虑尺寸、则可以选择它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您提供信息。

     CC2652R、CC2652RB 和 CC2652RB 的范围是多少?

    内置的 PCB 天线将提供更大的覆盖范围、还是外部天线将提供更大的覆盖范围? 您能否分辨出范围进行比较。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2652R 和 CC2652RB 之间的链路预算没有很大差异。 如果您在 CC2652R 和 CC2652RB 上使用相同的输出功率、范围将类似。 一般而言、外部天线的性能优于 PCB 天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    感谢您提供信息。

    很抱歉、我想在之前的回复中错误地询问 CC2653P、而不是 CC2652RB。

    请告诉我们、我们可以为 CC2652R 和 CC2652P 实现哪些范围。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR 上使用 TI 射频范围估算器 来估算距离差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yikai、

    感谢您的信息、感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Naveen K