This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:器件赢得#39;t 启动。

Guru**** 2783745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1014965/cc2541-part-won-t-boot-up

器件型号:CC2541

我有一个上面有 CC2541器件的板。 我可以对它进行编程。 但之后、上电芯片无法启动。 复位引脚被拉高至3.3V。 32kHz 时钟或32MHz 时钟均未运行、至少 IBE GPIO 似乎处于高阻抗状态(我理解这是默认状态)。

有人帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    您能否分享 CC2541周围的电路布局图(例如电力线、时钟等)?

    此外、您能否在上电时检查复位引脚上的信号并分享 其图片?

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    请参阅随附的图片。 加电时、CC2541复位以~460us 的单位从0V 上升到3.3V。

    在另一幅图像中、时钟用黄色圆圈表示。 32MHz 晶体和电容器直接位于底层 CC2541芯片下方(底层为蓝色、顶部为红色、未显示2个内层)。

    32kHz 时钟位于图像的右侧。 两个电容器也在圆圈内。 电容器的放置不是最佳(应更靠近晶体)、但在32kHz 频率下、我认为它不会导致任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢您向我发送此信息。 RESET 引脚处于低电平的持续时间符合最小阈值、因此组件看起来正常。 由于您的时钟未运行、我建议检查 电源线上的信号。 您也可以根据需要将其发送给我。

    此外、下面我还提供了 CC2541参考设计的链接。 它显示了 TI 关于如何创建器件原理图的建议。 将您的设计与此进行比较可能会有所帮助。

    https://www.ti.com/tool/CC2541EM-RD

    此致、

    最棒的