This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 CC2650替代 CC2640

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1016117/cc2640-use-of-cc2650-as-replacement-for-cc2640

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!  

我们设计了采用 CC2640R2的电路板、这是对生产中的现有器件的升级设计。  

由于全球短缺、我们无法找到用于原型设计的 CC2640R2芯片。 我们想知道、我们是否可以使用引脚兼容的 CC2650R2来满足我们的原型设计要求。  

CC2650、硬件和软件与 CC2640R2 - BLE 应用兼容。  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SJ、

    CC2650R2不存在。 CC2640R2的定义是唯一的、CC2640R2的软件不会在型号 CC2650上运行、因为 ROM 不同(因此没有 CC2650R2)。 在 CC2640R2上、大部分 BLE 堆栈位于 ROM 中、而在 CC2650上则不是。 我们的 CC2640/50器件受 BLE Stack v2.x 的支持、其中 CC2640R2的软件为 BLE Stack v3.x  

    如果您需要当前不可用的器件、我会在产品页面上的订购/样片下方注册通知我、以了解您感兴趣的特定封装何时可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个拼写错误、我指的是 CC2650R1。  

    感谢您提供详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题,也是一个常见的误解! 该代码与 CC2640R2不兼容、但假设您仅使用 BLE、它与 CC2640R1兼容。 有一些库存可供选择: www.ti.com/.../CC2640