This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:I2S 和 CC3200音频 BOOST

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015717/launchxl-cc2640r2-i2s-and-cc3200-audboost

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254CC3200

尊敬的先生或女士:

我目前正在将 LaunchXL CC2640R2与 CC3200 AUDBOOST (TLV320AIC3254)搭配使用、但当我通过 TLV 在环回中与"我自己"通话时、我注意到语音背后有一些噪声。

因此、我尝试在示波器上绘制不同的信号 WCLK 和 BCLK、WCLK 看起来是正确的、但我想知道 BCLK 信号是否存在一些问题。

下图显示了 WCLK:(频率为16kHz)

下图显示了 BCLK:(频率为8MHz)

我认为该信号是方波信号、但它不是。 是因为它是8MHz 频率、还是我的代码中的一个问题。 这是否也是我的 TLV320AIC3254噪声问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面很长的 e2e 线程中提到了这个编解码器上噪声的可能原因:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964065/tlv320aic3254-noise-after-8-khz

    也就是说、第二个屏幕截图中显示的信号实际上可能是 BCLK 线路上的负载过大、或者可能是示波器或探头的带宽限制。 您能否检查探测连接以及带宽限制? 在8MHz 时、方波将具有至少40MHz (5次谐波)的显著谐波、但在实践中、通常会保留高达10倍的基频(以涵盖9次谐波或72MHz)。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答!

    BCLK 引脚上的信号由 I2SCC26XX 库生成。

    我绘制了谐波、似乎可以确认信号是正确的。

    我还使用了一个类比示波器来测量它、结果是一样的、从而消除了示波器限制选项

    我将重点介绍您之前提到的主题、希望找到一些内容。