This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:开关控制的真值表

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015854/cc2652p-truth-table-of-the-switch-control

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:CC1352PSysConfig

您好!

如您所知、射频开关控制真值表为1/0和0/1、用于控制两个端口。  

现在、客户希望使用使能和切换逻辑、例如1/0和1/1、切换到端口。  

没关系吗? 您可以分享示例代码吗? 或修补方式?  

谢谢。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    我建议客户 修改 CC1352P_2_LAUNCHXL_Fxns.c 和 SysConfig -> RF/RF Design 模块中的 rfDriverCallback、以实现其所需的功能。

    此致、
    Ryan