This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:AES 和 SHA 驱动程序问题

Guru**** 2294680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1134916/cc2642r-issue-with-aes-and-sha-drivers

器件型号:CC2642R

我们能否在多线程环境中以轮询模式使用 SHA2和 AES 驱动程序来实现同步处理? 在这种同时访问的情况下,我们会看到异常行为,SHA 函数 addData()不会返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本为5.10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过修改 ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\drivers\sha2hash 下的现有示例工程、我能够非常轻松地重现此情况。   一旦 PuTTY 停止打印任何新数据, 即不会返回 SHA2_addData()。 我已附加两个更新的项目源文件。 在 sha2hash-c 中搜索"问题"、其中函数在问题后从未返回。

    因为论坛不允许我创建 syscfg 文件。

    /**
    *生成此文件时使用了这些参数。 它们将自动应用于后续加载
    *通过 GUI 或 CLI。 使用'--help'运行 CLI 以获取有关如何覆盖这些参数的其他信息。
    *@clipArgs -板"/ti/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL -产品"simplelink_cc13x2_26x2_sdk@5.10.00.48
    *@版本{"data":"2021031521"、"时间戳":"2021031521"、"工具":"1.8.0+1863"、"模板":空}
    *

    /**
    *导入此配置中使用的模块。
    *
    const AESCM=scripting.AddModule ("/ti/drivers/AESCCM、{}、false);
    const AESCM1 = AESCM.addInstance();
    const RTOS = scripting.AddModule ("/ti/drivers/RTOS);
    const SHA2 = scripting.AddModule ("/ti/drivers/SHA2);
    CONST SHA21 = SHA2.addInstance();
    const UART = scripting.AddModule ("/ti/drivers/UART);
    const UART1 = UART.addInstance();

    /**
    *将自定义配置值写入导入的模块。
    *
    AESCM1.$name ="CONFIG_AESCM_0";

    const CCFG = scripting.AddModule ("/ti/devices/CCFG、{}、false);
    CCFG.ccfgTemplate。$name ="ti_devices_CCFGTemplate0";

    SHA21.$name ="CONFIG_SHA2_0";

    UART1。$name ="CONFIG_UART_0";
    UART1.$hardware = system.deviceData.board.components.XDS110UART;
    UART1.txPinInstance.$name ="CONFIG_PIN_0";
    UART1.rxPinInstance.$name ="CONFIG_PIN_1";

    /**
    *用于解锁引脚/外设的 Pinmux 解决方案。 这可确保将来对自动解算器进行细微更改
    *该工具的版本不会影响您最初看到的引脚多路复用器。 可以完全删除这些行、以便
    *从头开始重新解决。
    *
    UART1.UART.$建议解决方案="UART1";
    UART1.UART.txPin。$sendestSolution ="BoosterPack.4";
    UART1.UART.rxPin。$建议解决方案="BoosterPack.3";

    e2e.ti.com/.../2388.main_5F00_tirtos.ce2e.ti.com/.../sha2hash.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一个文档、其中指定 SHA 和 AES 不能同时使用:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc13x2_cc26x2/driverlib/group__aes__api.html

    简介

    AES (高级加密标准) API 提供对加密内核 AES 和密钥存储功能的访问。 SHA2加速器也包含在加密内核中。 因此、只能同时使用 SHA2和 AES 中的一个。 此模块使用 AES 块化环为多种协议提供硬件加速。 以下协议受硬件支持。 driverlib 文档仅明确引用最常用的文档。

    现在知道这一点、是否可以将 SHA 操作置于关键部分? 如果没有、是否在互斥之下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    此问题很可能与您使用 SHA2_addData 的方式有关。  我从 TI 驱动程序运行时 API 中获取了一个示例 、并且没有遇到与使用 AES CCM 的第二个线程共存的问题。

    /*
     * Copyright (c) 2017-2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    /*
     *  ======== sha2hash.c ========
     */
    #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>        // For Task_construct and task related configuration
    
    #include <ti/drivers/utils/Random.h>                                // for Random_getNumber()
    
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/UART.h>
    #include <ti/drivers/SHA2.h>
    #include <ti/drivers/AESCCM.h>                                  // for AES-CCM
    #include <ti/drivers/cryptoutils/cryptokey/CryptoKeyPlaintext.h>                      // for CryptoKeyPlaintext_initKey()
    #include <ti/drivers/dpl/HwiP.h>
    
    const char message[] =
            "Premature optimization is the root of all evil (or at least most of it) in programming.";
    
    uint8_t actualDigest[SHA2_DIGEST_LENGTH_BYTES_256];
    uint8_t expectedDigest[] = {
        0xF2, 0x6A, 0xFF, 0x01,
        0x11, 0x6B, 0xF6, 0x77,
        0x63, 0x91, 0xFE, 0xD9,
        0x47, 0x56, 0x99, 0xB2,
        0xAD, 0x7D, 0x64, 0x16,
        0xF7, 0x40, 0x1A, 0x5B,
        0xCC, 0xC7, 0x08, 0x3D,
        0xE8, 0x6B, 0x35, 0x6D,
    };
    
    SHA2_Handle handle;
    int_fast16_t result;
    SHA2_Params params;
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    int intState;
    
    /* Defines */
    #define MAX_MSG_LENGTH 256
    
    /* UART pre-formated strings */
    static const char promptStartup[]  = "\n\n\rSHA2 Driver hash demo.";
    static const char promptHash[]     = "\n\n\rRandom Number: ";
    
    /* Message buffers */
    static char       formatedMsg[MAX_MSG_LENGTH];
    
    
    /*
     *  ======== printHash ========
     */
    void printHash(UART_Handle handle, uint8_t* msg)
    {
        uint32_t i;
    
        /* Format the message as printable hex */
        for (i = 0; i < 1; i++) {
            sprintf(formatedMsg + (i * 2), "%02X", *(msg + i));
        }
    
        /* Print prompt */
        UART_write(handle, promptHash, strlen(promptHash));
        /* Print result */
        UART_write(handle, formatedMsg, strlen(formatedMsg));
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        int_fast16_t result;
    
        /* Driver handles */
        UART_Handle                 uartHandle;
        SHA2_Handle                 sha2Handle;
    
        /* UART variables */
        UART_Params                 uartParams;
    
        /* Call driver initialization functions */
        UART_init();
        SHA2_init();
    
        /* Open UART for console output */
        UART_Params_init(&uartParams);
        uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
        uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
        uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
        uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
        uartParams.baudRate = 115200;
    
        uartHandle = UART_open(CONFIG_UART_0, &uartParams);
    
        if (!uartHandle) {
            /* UART_open() failed */
            while (1);
        }
    
    
        SHA2_Params_init(&params);
        params.returnBehavior = SHA2_RETURN_BEHAVIOR_BLOCKING;
    
        /* Prompt startup message */
        UART_write(uartHandle, promptStartup, strlen(promptStartup));
    
    
        for(;;)
        {
            handle = SHA2_open(0, &params);
            if(handle == NULL) {while(1);}
    
            // We can configure the driver even after SHA2_open()
            result = SHA2_setHashType(handle, SHA2_HASH_TYPE_256);
            if(result != SHA2_STATUS_SUCCESS){while(1);}
            // Process data in chunks. The driver buffers incomplete blocks internally.
            result = SHA2_addData(handle, &message[0], 17);
            if(result != SHA2_STATUS_SUCCESS){while(1);}
            result = SHA2_addData(handle, &message[17], strlen(message) - 17);
            if(result != SHA2_STATUS_SUCCESS){while(1);}
            // Compute the resulting digest
            result = SHA2_finalize(handle, actualDigest);
            if(result != SHA2_STATUS_SUCCESS){while(1);}
            // Verify
            result = memcmp(actualDigest, expectedDigest, SHA2_DIGEST_LENGTH_BYTES_256);
    
            SHA2_close(handle);
    
            uint32_t randomNumber = Random_getNumber();
            randomNumber %= 17;
            Task_sleep((xdc_UInt32)randomNumber);
    
            printHash(uartHandle, &randomNumber);
    
        }
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread2(void *arg0)
    {
        //
        // SETUP
        //
            AESCCM_Handle aeshandle;
            AESCCM_Params  params;
            CryptoKey cryptoKey;
            AESCCM_Operation operation;
            int_fast16_t status = 0;
    
            // Initialize the AES-CCM peripheral
            AESCCM_init();
            AESCCM_Params_init(&params);
            params.returnBehavior = AESCCM_RETURN_BEHAVIOR_POLLING;
    
            for(;;)
            {
                aeshandle = AESCCM_open(0, &params);
                if (!aeshandle) {
                    while (1);
                }
    
                uint8_t nonce[]            = {0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16};
                uint8_t aad[]              = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
                uint8_t plaintext[]        = {0x20, 0x21, 0x22, 0x23};
                uint8_t keyingMaterial[]   = {0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
                                              0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F,
                                              0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57,
                                              0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F};
                uint8_t mac[4];
    
                uint8_t ciphertext_generated[4];
                memset(ciphertext_generated, 0, 4);
                uint8_t plaintext_generated[4];
                memset(plaintext_generated, 0, 4);
    
                // Create the key
                CryptoKeyPlaintext_initKey(&cryptoKey, keyingMaterial, 32);
    
                // Verify Encryption
                AESCCM_Operation_init(&operation);
                operation.key            = &cryptoKey;
                operation.aad            = &aad[0];
                operation.aadLength      = 8;
                operation.input          = &plaintext[0];
                operation.output         = &ciphertext_generated[0];
                operation.inputLength    = 4;
                operation.nonce          = &nonce[0];
                operation.nonceLength    = 7;
                operation.mac            = &mac[0];
                operation.macLength      = 4;
    
                status = AESCCM_oneStepEncrypt(aeshandle, &operation);
    
                AESCCM_close(aeshandle);
    
                // again wait so TDC_REF clock request can be acknowledge
                //Task_sleep((xdc_UInt32)100);
                uint32_t randomNumber = Random_getNumber();
                Task_sleep((xdc_UInt32)randomNumber % 23);
    
            }
    }
    

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    请查看上面的链接。 它表示 SHA 和 AES 不能同时使用。

    dev.ti.com/.../group__aes__api.html

    你能评论吗?

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该文档指出"同时只能使用 SHA2和 AES 中的一个"、这意味着两者可以同时使用、但不能同时使用其中的两个实例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我正在与 Mehul 合作解决这个问题。 我注意到、在您发布的示例代码中、SHA2模块被配置 为返回行为设置为阻塞模式、而在布置的示例 Mehul 中、SHA2模块被配置为轮询模式。 这是否会产生影响、并可能解释您看到的行为与我们看到的行为之间的区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的观察结果、但是我的代码在 SHA2_RETURE_ACFITY_POLLING 时不会失败、而 Mehul 的代码在 SHA2_RETURE_ACFITY_BLOCKING 时表现出相同的行为。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您能准确指出我在原始代码中所做的错误吗?  

    您拥有的代码还有另一个区别、就是它从 RAM 获取 SHA 的输入数据。 我有来自内部闪存的数据。 你可以尝试这样做吗?

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     一旦 SHA2_addData length 参数被减小以表示所使用的数据变量的大小、我就能够无误地运行您的原始代码。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我不确定我是否理解了你对长度的看法。 我提供的代码只是内部闪存数据中地址的起点、在该地址上计算 SHA。 此外、当数据长度相当大而不是1字节左右(< 50字节)时、也会发生此问题。

    我同意这样的观点、即在使用 SHA 的同时使用 AES 不是问题。 我也在 Simple Peripheral 示例项目中再现了"SHA 模块卡在 SHA2_addData()中、从不返回"的问题。 我会在另一份答覆中提出所需的详情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的简单外设和 SHA 调查拆分为一篇新文章: https://e2e.ti.com/f/1/t/1135928 

    BLE 专家将通过该主题进一步为您提供帮助。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Ryan。

    您是否仍将研究原始问题? 我和 Matt 都能够在没有 AES 任务的情况下在原始代码中重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您对 sha2hash 的代码更改、从而在不使用第二个 AES 任务的情况下重现问题?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是说您将要执行 SHA 的数据长度保留为1字节? 如果 SHA 中的尺寸更小、操作会更快完成、因此未发现问题。 如果我们将长度保持在1024像大、则会发现问题。 我将很快放入最新的代码。

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是代码片段。

    不执行 AES 操作,但从高优先级线程调用它的 Open()和 close()只是为了取代 SHA thread.e2e.ti.com/.../6646.sha2hash.c

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题 与您使用指针有关。  当我将 input_correct_2更改为全局变量并将其地址分配给 SHA2_addData 时、代码永远不会中断。  我对您在 INPUT_correct_2之后的意图一无所知、但最好优化其使用方式。

    /*
     * Copyright (c) 2017-2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    /*
     *  ======== sha2hash.c ========
     */
    #include <stdint.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>        // For Task_construct and task related configuration
    
    #include <ti/drivers/utils/Random.h>                                // for Random_getNumber()
    
    
    /* Driver Header files */
    #include <ti/drivers/UART.h>
    #include <ti/drivers/SHA2.h>
    #include <ti/drivers/AESCCM.h>                                  // for AES-CCM
    #include <ti/drivers/cryptoutils/cryptokey/CryptoKeyPlaintext.h>                      // for CryptoKeyPlaintext_initKey()
    
    /* Driver configuration */
    #include "ti_drivers_config.h"
    
    /* Defines */
    #define MAX_MSG_LENGTH 256
    
    /* UART pre-formated strings */
    static const char promptStartup[]  = "\n\n\rSHA2 Driver hash demo.";
    static const char promptHash[]     = "\n\n\rRandom Number: ";
    
    /* Message buffers */
    static char       formatedMsg[MAX_MSG_LENGTH];
    
    unsigned char input_correct_2;
    
    
    /*
     *  ======== printHash ========
     */
    void printHash(UART_Handle handle, uint8_t* msg)
    {
        uint32_t i;
    
        /* Format the message as printable hex */
        for (i = 0; i < 1; i++) {
            sprintf(formatedMsg + (i * 2), "%02X", *(msg + i));
        }
    
        /* Print prompt */
        UART_write(handle, promptHash, strlen(promptHash));
        /* Print result */
        UART_write(handle, formatedMsg, strlen(formatedMsg));
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        int_fast16_t result;
    
        /* Driver handles */
        UART_Handle                 uartHandle;
        SHA2_Handle                 sha2Handle;
    
        /* UART variables */
        UART_Params                 uartParams;
    
        /* Call driver initialization functions */
        UART_init();
        SHA2_init();
    
        /* Open UART for console output */
        UART_Params_init(&uartParams);
        uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
        uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
        uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL;
        uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF;
        uartParams.baudRate = 115200;
    
        uartHandle = UART_open(CONFIG_UART_0, &uartParams);
    
        if (!uartHandle) {
            /* UART_open() failed */
            while (1);
        }
    
        SHA2_Params params;
        SHA2_Params_init(&params);
        params.hashType = SHA2_HASH_TYPE_512;
        params.returnBehavior = SHA2_RETURN_BEHAVIOR_POLLING;
        sha2Handle = SHA2_open(0, &params);
    
        if (!sha2Handle) {
            /* SHA2_open() failed */
            while(1);
        }
    
        /* Prompt startup message */
        UART_write(uartHandle, promptStartup, strlen(promptStartup));
    
    
        for(;;)
        {
            uint32_t randomNumber = Random_getNumber();
            input_correct_2 = (randomNumber % 1000);
    
            // Verify correct input generates expected output
            result = SHA2_addData(sha2Handle, &input_correct_2, 8192); // --> ISSUE: Never returns
    
            randomNumber %= 17;
            Task_sleep((xdc_UInt32)randomNumber);
    
            printHash(uartHandle, &randomNumber);
        }
    }
    
    /*
     *  ======== mainThread ========
     */
    void *mainThread2(void *arg0)
    {
        //
        // SETUP
        //
            AESCCM_Handle aeshandle;
            AESCCM_Params  params;
            CryptoKey cryptoKey;
            AESCCM_Operation operation;
            int_fast16_t status = 0;
    
            // Initialize the AES-CCM peripheral
            AESCCM_init();
            AESCCM_Params_init(&params);
            params.returnBehavior = AESCCM_RETURN_BEHAVIOR_POLLING;
    
            for(;;)
            {
                aeshandle = AESCCM_open(0, &params);
                if (!aeshandle) {
                    while (1);
                }
    
                uint8_t nonce[]            = {0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16};
                uint8_t aad[]              = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07};
                uint8_t plaintext[]        = {0x20, 0x21, 0x22, 0x23};
                uint8_t keyingMaterial[]   = {0x40, 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47,
                                              0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B, 0x4C, 0x4D, 0x4E, 0x4F,
                                              0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55, 0x56, 0x57,
                                              0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5D, 0x5E, 0x5F};
                uint8_t mac[4];
    
                uint8_t ciphertext_generated[4];
                memset(ciphertext_generated, 0, 4);
                uint8_t plaintext_generated[4];
                memset(plaintext_generated, 0, 4);
    
                // Create the key
                CryptoKeyPlaintext_initKey(&cryptoKey, keyingMaterial, 32);
    
                // Verify Encryption
                AESCCM_Operation_init(&operation);
                operation.key            = &cryptoKey;
                operation.aad            = &aad[0];
                operation.aadLength      = 8;
                operation.input          = &plaintext[0];
                operation.output         = &ciphertext_generated[0];
                operation.inputLength    = 4;
                operation.nonce          = &nonce[0];
                operation.nonceLength    = 7;
                operation.mac            = &mac[0];
                operation.macLength      = 4;
    
                status = AESCCM_oneStepEncrypt(aeshandle, &operation);
    
                AESCCM_close(aeshandle);
    
                // again wait so TDC_REF clock request can be acknowledge
                //Task_sleep((xdc_UInt32)100);
                uint32_t randomNumber = Random_getNumber();
                Task_sleep((xdc_UInt32)randomNumber % 23);
    
            }
    }
    

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的参与。

    但是、您拥有的更新代码与我尝试执行的代码不同。 本质上、我所需要的只是提供一个从内部闪存散列的数据的起始地址(内部闪存基址为0x00000000)。 您更新为 RAM 数据段中分配的 INPUT_correct_2变量的代码、当您将其地址传递给散列函数(即&INPUT_correct_2)时、它是 RAM 数据段的起始地址、而不是我在代码中使用的起始地址。 您是否尝试将起始地址传递到内部闪存地址的散列? 我们在内部闪存中有一些数据、我们要根据这些数据计算哈希值以确保其完整性。

    这是我的更新代码。 尽管我已将 start_address_for_hash-data 分配为全局数据、但代码仍会卡住。 这里的重点是执行 SHA 操作所针对的数据来自内部闪存地址、而不是来自 RAM。 希望它能帮助:

    e2e.ti.com/.../3583.sha2hash.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已将内部闪存地址传递给 SHA2_addData。  这就是我在2016年9月共享的 const "message"所做的事情。  它位于地址0x00006546、我执行的长度为1024、超过了数组的长度。  但是、最好避免存储在闪存开头的.resetVecs。  我可以向您的随机分配(0x3C)添加偏移量、而不会遇到任何其他问题。  相反、传递0x0000地址也会导致代码失败。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    有趣。 您是否知道起始地址0x00000000为什么是个问题? 我知道矢量表位于那里。 但是、SHA 操作应该读取该数据、而不是对该数据执行任何写操作? 以下是映射文件显示的内容:

    运行 origin load origin length init length atts members
    ------ ------ ------ ------ ---- ----
    00000000 00000000 000068f0 000068f0 r-x
    00000000 00000000 0000003c 0000003c r-.Vecresets

    此外、我还更新了代码、将0x00000000作为起始地址传递、数据长度为0x3C。 这意味着 SHA 仅在矢量表上执行。 然而、代码从未卡住。 请参阅随附的源文件。 那么、从复位矢量表到 SHA 的起始地址不应该成为问题?

    结果= SHA2_addData (shA2Handle、(void *) 0x00000000、0x3C);

    我还想澄清一下、我们的应用固件问题与我们修改过的简单外设示例非常接近。 我希望阿马尔更接近根本原因。 但是,我们认为,在两个项目中了解问题的根本原因将会更好。

    e2e.ti.com/.../7115.sha2hash.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从闪存开始和处理冗长字节数量的组合因素会导致 SHA2_addData 失败。  我不确定根本原因、但现在您知道应该避免什么来解决该问题。  simple_peripheral 行为可能具有 不同的原因、因为所述的两个因素都不适用。  我相信、在 Ammar 完成处理并提供响应后、您将了解更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    这似乎很奇怪。 理想情况下、从矢量表中读取数据不应成为问题。 但是,矢量表中的 memcpy()也应该是一个问题吗?

    我知道 BLE 示例中的问题更接近我们所面临的问题。 也最好了解上述问题的根本原因。

    如果您检查另一个线程、有人评论说、同时使用 AES 和 SHA 会产生问题。 但我们已经在上面的这个主题中讨论过、这不是问题。