Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, OPT3001, FDC2214
主题中讨论的其他器件: OPT3001、 FDC2214
尊敬的 TI 专家:
我设计了一个可通过 I2C 与 CC2650stk 通信的 DevPack 板。 已验证 DevPack 是否可以使用 Sensor Controller Studio 获取数据。
我计划基于示例 CCS Project sensortag_cc2650stk_app 实施 devpack 数据收集。 具体而言、我修改了 SensorOpt3001.c 源文件中的 I2C 地址、寄存器地址和值、然后直接使用原始 OPT3001相关应用和服务来 收集 DevPack 数据。 下面发布了修改后的 SensorOpt3001.c。
e2e.ti.com/.../SensorOpt3001.c
修改后、编译后没有错误、但当我通过 IOS 应用检查数据时、原始 OPT3001部分中显示的数据始终为0000。
我尝试在应用程序的 Service Explorer 中启用传感器、但失败了。 结果如下所示。 这是否意味着无法识别器件?




那么、还需要修改哪些文件? 或者我的代码是否有问题?
此外、如何在 CCS Project sensortag_cc2650stk_app 中映射和配置引脚以实现以下传感器控制器等配置?
由于 DEVPACK 需要将 CC2650STK 的 DP1 (DIO24)设置为逻辑0、并将 DP2 (DIO23)和 DP3 (DIO27)设置为逻辑1。 DIO6和 DIO 5应配置为 SCL 和 SDA。
此致、
将会