This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-CC2650STK-SENSORTAG:传感器标签有哪些不错的替代方案?

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LPSTK-CC1352R, CC2642R, CC1352R, CC2652R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1136402/tidc-cc2650stk-sensortag-what-are-some-good-alternatives-of-sensor-tag

器件型号:TIDC-CC2650STK-SENSORTAG
主题中讨论的其他器件:CC2650LPSTK-CC1352RCC2642RCC1352R

您好!

TI 的 CC2650传感器标签是一个非常紧凑、重量轻的蓝牙开发平台、包含大量传感器以及像我这样的固件开发人员 开发 BLE 应用所需的一切。 此产品唯一的问题是它使用蓝牙4.2标准、目前市场上有蓝牙5甚至5.3。

我想知道 TI 是否有计划发布传感器标签更新、并启动具有相同外形尺寸和类似传感器的蓝牙5.0或更高版本? 如果不是、是否有任何类似的产品?

谢谢、

-Abi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LPSTK-CC1352R。  

    https://www.ti.com/tool/LPSTK-CC1352R

    如果您只需要 BLE5器件、则可能需要使用 CC2642R 重新设计。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abi:

    LPSTK-CC1352R 是适合您的案例的评估板。

    CC1352R 是一款能够运行低功耗蓝牙堆栈的双频带器件(即2.4GHz 和低于1GHz)。 开发周期完成后、您可能需要稍微更改硬件设计以改用 CC2642R 、如果 需要更大的存储器、也可能需要使用 CC2652R7。  

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这看起来是目前的一个很好的解决方案。 尽管我更希望它具有9轴 IMU。