This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2LRHBR

Guru**** 2815435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1134806/cc2640r2l-cc2640r2lrhbr

器件型号:CC2640R2L

尊敬的 TI 团队:

我已经分享 了 SimpleLink_24GHz_Design_Review_Request_Form 来查看器件  CC2640R2L 的原理图、 我们的公司是一家初创公司、目前在家办公。

 他们无论如何都不会接受,也不会评估? 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    对于任何 需要 完全处理的 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 请求、请留出五到七个工作日。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    根据您的建议、我已经共享了原理图、但仍然没有更新、请更新原理图审阅状态或应在何处查看原理图。

    谢谢、此致、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与硬件团队跟进、请留出额外的时间、因为他们最近收到了意外数量的请求。  您还可以参阅 SWRA640

    此致、
    Ryan