This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:低功耗模式下的 UART 仿真器(传感器控制器)

Guru**** 2952320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1137415/cc2652r7-uart-emulator-in-low-power-mode-sensor-controller

器件型号:CC2652R7

您好!

我将传感器控制器用作 UART 仿真器、并根据 BLE 外设示例将其集成到我的项目中。

我尝试在低功耗模式下使用 UART 仿真器、但它无法正常工作。 2MHz 似乎不足以对波特率为9600的 UART 进行仿真。

但我想降低电路板的功耗。 那么,在没有正在进行的 UART 事务时,我可以通过任何方式将传感器控制器置于低功耗模式?

另外,如何检测 UART 仿真器中的传入数据包并快速切换到活动模式?

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhusudhan、

    请查看 Sensor Controller Studio 帮助文档的动态电源控制部分 、以查看 UART 仿真 器在低功耗模式下是否关闭。  您可以选择禁用传感器控制器 UART 仿真器、以便在没有活动的情况下节省功耗、但无法及时完全重新开启、从而立即接收传入字节。  如果可能  、连接的 UART 器件应发送虚拟字节以警告 CC2652R7它应重新启动其 UART 通信。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    即使连接的 UART 器件发送虚拟字节、CC2652R7如何知道传入字节?  是否应像 GPIO 一样配置它并寻找中断来重新启动 UART 仿真器?

    在使用 UART 仿真器时,还有其它任何降低传感器控制器功耗的方法吗?

    此致、

    Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设正确、您必须将 UART RX 更改为可中断的 GPIO 引脚以观察传入的虚拟数据。  您还可以考虑使用 UART RTS/CTS 引脚启用流控制设置。  否则、为了实现 UART 仿真、传感器控制器必须处于激活模式。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    此致、

    Madhudhan