This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:片上 OAD 迁移到 CC2340R5

Guru**** 2504485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1138187/cc2640r2l-on-chip-oad-migration-to-cc2340r5

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

大家好、

我正在努力将 CC2640R2L 片上 OAD 项目迁移到 CC2340R5。 simplelink 文档指出 CC2340R5支持片上双映像、因此我正在寻找最简单 的方法来实现它。  

迁移指南建议从 SimpleLink CC23XX 基础项目开始、但 SDK 尚未提供片上 OAD 示例。 目前最接近的示例是"simple_peripheral"。

因此、我的问题是:我应该从 CC23XX 的"simple_peripheral"示例开始还是从 CC2640R2L 的原始项目开始? 第二个选项需要从 TIRTOS 迁移到 FreeRTOS。

我正在寻找您的建议!

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我已将您的主题分配给相关工程师。 他们很快就会作出回应。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    感谢您的努力和耐心。

    我确认、使用 CC2340R5可以实现片上 OAD。 但是、目前引导映像管理器(BIM)不适用于 CC2340R5。 因此、您将无法在此器件的项目上启用 OAD。 支持 OAD 的示例计划与未来的 SDK 一起发布、可能在1月发布。

    我希望这将有所帮助、

    此致、