This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:闪存

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1137471/cc2652r7-flash-memory

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

客户声称 CC2652R7项目中的闪存存储器定义不正确、例如 ProjectZero。

 映射文件报告的闪存起始地址为0x0000 000d、长度为0x000a e0d0。  这会将闪存的末尾置于0x000A e1a0。  闪存末尾仍有0x0000 1e60字节可供使用(扇区0x57:0x000a e000至0x000a FFFF、8、192字节)。

客户询问如何将闪存存储器的末尾更改为0x000A FFFF (即将闪存的长度更改为0x000a ff30)?  项目属性? 链接器文件? SYSCFG 系统?  

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    最后一个闪存页定义为 RESERVE_FLASH_SIZE、并从闪存总量中减去命令链接器配置(*。cmd)文件。  这使得 FLASH_LAST_PAGE 能够包含 CCFG 和可选应用功能、例如片上/片外 OAD 的 BIM。  如果不使用 BIM、则*。cmd 段应允许将代码放置在 FLASH 或 FLASH_LAST_PAGE 内、因此不会阻止客户出于应用目的使用闪存的最后一页。  不需要对其项目设置进行任何更改。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户找到 了一种更改闪存结束的方法。 下面随附的是该方法。

     e2e.ti.com/.../CC2652R7_5F00_Flash_5F00_Issue.docx

    请在此处告知我您的意见。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们不应实施此方法、因为它可能会覆盖 BIM 并损坏 CCFG。  需要保留 num_reserved_flash_pages。  他们应创建生产映像、如  BLE5-Stack 用户指南 BLE 增强型 OAD 高级 SimpleLink Academy 实验和 OAD 部分的任务3所述

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果设计人员希望在其生产映像中包含 BIM、以便不需要 UniFlash 的两个会话、则.CMD 文件必须允许访问最后一个闪存页面。  是否有办法做到这一点?

    您提到了不将 NUM_RESERVE_FLASH_PAGES 设置为0。 您能否推荐一种替代解决方案、以允许在最后一个闪存页面加载 BIM 以及应用程序映像。 没有任何意义。

    目前、由于使用被保留的 FLASH_PAGE_PAGES 设置为0、客户可以加载其应用程序和 BIM、并且应用程序运行、因此他们将继续为此使用0。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 SRecord 软件来合并图像、BLE 增强型 OAD 高级 SimpleLink Academy 实验对此进行了说明。

    此致、
    Ryan