This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:GPIO 错误

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1158267/cc2651r3sipa-gpio-bug

器件型号:CC2651R3SIPA

当我从 IDE (以及独立版本)打开系统配置工具时。 它表示有4个 GPIO 引脚可用(这些引脚为引脚27、29、33和34)。 我们希望将引脚29用作 GPIO 输出线、但当我尝试在 PinMux 外设和引脚配置部分中选择引脚29时、在4个引脚中、引脚29不会显示在下拉菜单中、这会阻止我们使用该引脚。 似乎无法解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    数据表 中指出 DIO_31 "仅支持外设功能。 不支持通用 I/O 功能。" "port_ID = 0x00不受支持。 有关 更多详细信息、请参阅 SimpleLink CC13x1x3、CC26x1x3无线 MCU 技术参考手册。"  因此、您将需要找到另一个引脚来实现此 GPIO 功能。

    此致、
    Ryan