主题中讨论的其他器件:CC2651R3、
你好,香槟!
客户在启动调试会话时遇到问题:
我们正在对 BLE 应用进行编程、并希望在第一步中在电路板上运行简单外设示例。
如果您使用 UniFlash 对十六进制文件进行编程、这也会起作用。 但是、我们无法进行调试。
我们使用评估板的内部调试器。
在 Code Composer Studio 中连接调试会话时、始终会显示以下消息:
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:Flashloader:启用详细输出。
Cortex_M4_0:所选目标的器件版本'0x0'未知。 假设最新的已知修订版本:修订版2.4。
Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
Cortex_M4_0:写入 Flash @地址0x00000000、长度0x00007ff0
Cortex_M4_0:将闪存加载程序加载到目标:FlashLoaderCC26x0.out
Cortex_M4_0: 块1:Addr=0x00000000、length=8192、CRC=0x993F6811 (使用块0)
Cortex_M4_0: 块2:Addr=0x00002000、length=8192、CRC=0xEB9CC8E1 (使用块1)
Cortex_M4_0: 命令=20 - addr=0x00002000 -长度=0x00002000
Cortex_M4_0:文件加载程序:存储器写入失败: 状态0x0102:目标闪存加载程序无法擦除扇区1。 低级函数返回状态3 (参数值不正确)。
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\user\workspace_v12\B22-CH2-ti-examples\Debug\B22-CH2-ti-example.out:加载失败。
你能提供帮助吗?