This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:无法限制 TX 功率设置。(host_test)

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1031214/cc2652r-unable-to-restrict-tx-power-settings-host_test

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

================================================================================ 
以下是我的环境、SKD 和示例代码

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78

示例:example/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/host_test

测量仪器:LitePoint IQxel

PS:不是 LaunchPad

================================================================================

我在 UART 上发送此命令以设置 TxPower
:01 FC 01 (07~0C)

我希望当它设置为4dBm 或5dBm 时、它可以保持在3dBm。


我尝试修改并添加以下代码。

[ ble_user_config.c (添加)]


[ ble_user_config.h (添加)] 


修改 ble_user_config_stack.c 和 ble_user_config.c 中的所有引用参数 
[ BLE_USER_CONFIG_STACT.c (已修改)] 


[ BLE_USER_CONFIG.c (已修改)] 
 
 
遗憾的是、我无法将 txPower 限制为3dBm。 


我可以尝试哪些后续步骤来解决此问题?

谢谢、
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细描述。

    您能否指定哪些 HCI 命令使您超过3dBm Tx 功率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用此 HCI 命令更改我的 txPower。 (01 01 FC 01 0C)  

    但是、我不使用 BTool。 

    我通过 UART 发送此命令。

    感谢您的回复、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更改 TxPower 后、您使用哪个命令将器件置于 Tx 模式? 我之所以提出这一问题、是因为一些测试命令将器件设置为使用其最高 TxPower 进行传输

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回复。

    使用 HCIExt_ModemTestTxCmd 命令选择通道并启动 Tx 模式。

    还有其他需要检查的内容吗?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HCIExt_ModemTestTxCmd 将器件设置为以最大功率传输。 您将得到预期的结果。

    如果您希望在最远模式下修改 TxPower、则应考虑使用命令 HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    谢谢您的回复。

    我不确定我是否明白您的意思。

    我只需要将  HCIExt_SetTxPowerCmd 更改为 HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd。

    对吧?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    谢谢您的回复。

    我已尝试执行以下步骤

    1)

      步骤(1)  HCIExt_SetTxPowerCmd: 01 FC 01 0C

      步骤(2) HCIExt_ModemTestTxCmd:01 08 FC 02 00 11.

    2)

      步骤(1) HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd:01 11 FC 01 0C

      步骤(2) HCIExt_SetTxPowerCmd: 01 FC 01 0C

      步骤(3) HCIExt_ModemTestTxCmd:01 08 FC 02 00 11.

    3)

       步骤(1) HCIExt_SetMaxDtmTxPowerCmd:01 11 FC 01 0C

      步骤(2) HCIExt_ModemTestTxCmd:01 08 FC 02 00 11.

    遗憾的是、所有测试都无法将 txPower 限制为3dBm。 
    我可以尝试哪些后续步骤来解决此问题? 

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用 SDK 5.20.00.52中提供的 host_test 映像自行运行一些测试。 我已在 CC26x2R launchpad 上刷写映像。 HCI 命令使用 BTool (包含在 SDK 5.20.00.52中)发送到电路板。

    由于我没有射频分析仪、因此我使用 EnergyTrace 进行功耗测量(launchpad 上包含所需的硬件、EnergyTrace 可从 CCS 运行)。 结果显示了更改 TxPower 时的功耗差异(注意:为了获得较大的功耗差异、我在5dBm 和0dBm 之间切换)

    以下是发送的命令:

    HCI_Reset
    01 03 0C 00

    HCIExt_SetTxPowerCmd (5 DBM)
    01 01 FC 01 0E

    HCIExt_ModemTestTxCmd
    01 08 FC 02 00 00

    HCIExt_EndModemTestCmd
    01 0b FC 00

    HCIExt_SetTxPowerCmd (0 DBM)
    01 01 FC 01 09

    HCIExt_ModemTestTxCmd
    01 08 FC 02 00 00

    HCIExt_EndModemTestCmd
    01 0b FC 00

    结果显示以5dBm 传输时的平均功耗为9.7mA。 以0dBm 传输时的平均功耗为7.7mA。

    重要提示:校准未正确完成、未针对能效进行任何优化。 请仅从定性角度考虑这些功率测量值。
    (大尖峰对应于 UART 操作)

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回复。

    您的回复显示平均功耗已更改。

    所以...  我能解释一下、修改上述 txPowerTable 后、TX 功率不能限制为3dBm 吗?

    我希望能够将 TxPower 限制为3dBm。

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、只要您不发送要求更大值的 HCI 命令、TxPower 就会限制为您想要的任何值。

    我的意思是、这些是测试命令、因此没有理由修改它们的行为(并可能使它们不兼容)。 但是、如果您有充分的理由并真正了解您正在执行的操作、您可以修改它们的行为以拒绝命令、从而将器件设置为传输到更高的 TxPower。
    我坚持认为这不是我建议的,除非你知道它可能产生的所有影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我知道只要我不发送 HCI 命令,我就可以将其限制为任何值。

    但是、我们希望避免测试仪设置高于3dBm、因此我们必须限制 Tx 功率。

    过去、我们团队中的人员可以限制 SDK 3.10中的 TxPower。

    我知道他们已经修改了 ble_user_config.c 中的 TxPowerTable  

    它可以实现限制 TxPower 的效果。

    如果您有其他建议、请向我提供。

    谢谢、

    最棒的地方!!