This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何仅删除两个按钮菜单?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030742/cc2642r-how-to-only-remove-the-two-button-menus

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!  

我想使用片上 OAD。  

因此、我将使用 ble5_simple_peripheral_oad_onchip_cc26x2r1lp_persistent_app 和 simple_peripheral_oad_onchip_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目。

我从应用项目中删除了两个按钮菜单和显示、以降低闪存消耗、如下链接指南所示。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/879276/cc2642r-cc2652r-how-to-remove-two-buttons-menu-two_btn_menu-and-display-from-simple_peripheral-project

但我想使用显示功能、只需删除两个按钮菜单。

我想检查像 project_zero 这样的日志、因此我将尝试添加 UartLog、而不是显示_printf。

因为 Display_printf 似乎需要两个按钮菜单。

对于降低存储器消耗、display_printf 或 uartlog、TI 建议使用哪一个?

然后 、我更改仅显示设备中的 IO 功能、并禁用两个按钮手动-活动项目、如下所示。

这是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用较新的 SDK、您可以直接从 SysConfig 中删除显示(选项位于射频堆栈> BLE >高级设置配置扩展设置>禁用显示模块中)。

    在屏幕截图中、

    -您突出显示的第一行是用于配对过程的设备功能。 这仅影响设备使用的配对方法。

    -您突出显示的第二行仅修改显示完成的方式(但不禁用它)

    [引用 userid="445856" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030742/cc2642r-how-to-only-remove-the-two-button-menus "] TI 建议使用哪一个来降低内存消耗、display_printf 或 uartlog?

    显示使用异常活动报告(UAR)和更多的功能。 因此、从闪存大小的角度来看、仅使用 UART 是更好的选择。

    [引用 userid="445856" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030742/cc2642r-how-to-only-remove-the-two-button-menus "]因为 display_printf 似乎需要两个按钮菜单

    实际上、如果没有双按钮菜单、Display_printf 仍可以正常工作

    我希望这将起作用、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您的问题是否得到了解答?

    如果是、您能否将该主题标记为已解决? 这将有助于其他用户从中受益。

    谢谢、此致、