This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:将 CC1352R1或 LPSTK-CC1352R 用作 MSP-EXP32P401R 的蓝牙 BoosterPack

Guru**** 2555190 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC2650, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023986/launchxl-cc1352r1-using-cc1352r1-or-lpstk-cc1352r-as-a-bluetooth-boosterpack-for-the-msp-exp32p401r

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RCC2650CC1352R

您好!

我对嵌入式系统非常陌生、对于一个学校项目、我 希望使用我的 CC1352R1 Launchpad 或 LPSTK-CC1352R 作为 MSP432 launchpad 的 BoosterPack。 我已经了解了 Simplelink CC13X2 26X2 SDK 示例项目 、但我只找到了一个将 CC2650 Launchpad 用作 msp432的蓝牙 BoosterPack 的示例。 还有其他我不知道的示例项目吗? 如果没有其他示例、我希望获得有关如何在这两个 LaunchPad 之间建立连接的建议。

谢谢、

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 CC432 + CC1352有任何代码示例。 您到底要实现什么目标。 您希望两个器件通过哪个接口进行通信、MSP432的用途是什么? 我假设 CC1352将运行 BLE。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    由于我的 MSP432没有蓝牙、我尝试将 CC1352R1或 LPSTK 用作 MSP432 Launchpad 的蓝牙 BoosterPack。 我希望能够通过蓝牙从 MSP432发送 LED 的状态和其他信息、因此我想使用 CC1352R1。 Resource Explorer 中有一个示例、但该示例使用的是 cc2650、但我没有 CC2650 Launchpad、因此我想改用 cc1352R launchpad。  

    左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们没有针对这方面的任何更新示例。 当然、您可以按照所述使用 CC2650、也可以使用 CC1352R1 LP、这是从旧示例中获得灵感的结果。

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个使用 http://www.ti.com/tool/boostxl-cc2650ma 和 MSP432的开箱即用(OOB)示例

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABJrlQVuZ2YcMziVD--UJw__kmPly-e__LATEST

    (也在此处演示: https://training.ti.com/rapid-proto-adv-topic-energia-lib )