This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640-ECDH

Guru**** 2544660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1031828/cc2640r2f-cc2640-ecdh

器件型号:CC2640R2F

您好!

我们将 ECCROMCC26和 TRNGCC26驱动程序用于椭圆曲线 Diffie Hellman (ECDH)密钥交换算法。  对于某些认证、该团队询问 ECDH 使用的确切协议是什么?

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    我要将其转发给可以更详细地回答问题的人。 同时、请告诉我们您正在使用的 SDK 版本。

    最棒的
    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本: CC2640r2_SDK_4_30_00_08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的详细信息。

    您是否查看 过驱动程序的文档、尤其是概述部分? 请告诉我此处可能缺少哪些信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    是的、我们已经知道它基于 Diffie Hellman  密钥协议方案。 我们只需要知道 ECDH 是否使用了任何精确的协议。 如 MD5 或 SHA-224等特定协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的详细信息。

    我必须咨询我们的加密专家。 请在几天内回答。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经收到了我们专家的答复。 如果您需要更多详细信息、请告诉我:

    "ECDH 不使用哈希算法。 而 ECDH 使用的“协议”对我来说没有任何特殊意义。

    建议不要直接将 ECDH 生成的共享机密用作密钥、而是先通过推导算法运行(通常以 SHA 256为例)。 但这一步不是 ECDH 本身的一部分。

    CC2640R2的 ROM 中有一个 SHA 256库。"

    此致、