This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:如何使用带有 BOOSTXL-AOA 的 CC26X2R1和 CC1352R 传感器标签进行 RTLS 视觉演示连接 AoA

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030325/launchxl-cc26x2r1-how-to-do-rtls-visual-demo-connection-aoa-using-cc26x2r1-and-cc1352r-sensor-tag-with-boostxl-aoa

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC1352R

尊敬的支持成员:

我 正在尝试使用两个 CC26X2R1进行 RTLS 视觉演示连接 AoA 用作定位器、两者都具有 BOOSTXL-AOA 和 CC1352R 传感器标签。用作目标。
我能够编译 RTLS_Coordinator 和 RTLS_passive、并成功将每个程序加载到两个 CC26X2R1。 但是、当我运行 RTLS 可视演示连接 AoA 时、两个 CC26X2R1都将 N/A 显示为信息。  

SDK 版本是  5.20.

如何解决此问题?

请逐步给我一些建议来解决这个问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得您需要强制刷新您的 Web 浏览器。

    要执行此操作、请按住 Ctrl 键并按 F5。 完成后、关闭 Web 浏览器和 RTLS_UI 程序。 然后重新启动 RTLS_UI 程序。

    出现此问题的原因是 Web 浏览器将旧版本的 RTLS_UI 保留在缓存中。

    (侧注:确保使用与嵌入式代码相同的 SDK 中的 RTLS_UI)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    感谢您的信息。
    我关闭 Web 浏览器和 RTLS_UI 程序并重新启动 RTLS_UI、成功了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的确认!

    此致、