This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:如何使用 jlink 和 Uniflash 擦除闪存

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030546/launchxl-cc26x2r1-how-to-erase-flash-memory-using-jlink-and-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGERFLASH-ProgrammerCCStudio

大家好、

我希望这条消息能为您带来良好的效果

我的问题是关于 Uniflash。 我以前用它连接到我的 Launchpad 并能够"擦除所有闪存"。 我们使用此 Launchpad 作为蓝牙模块的外部编程器。

但是、我们的最新原型将使用 JLINK 接口、我无法再使用 Uniflash。

那么、我的问题是、如何使用基于 CC26X2R 的模块的 Jlink 执行"擦除所有闪存"等效操作? 可能是一些命令行指令? 可能是 SEGGER 提供的一些 GUI?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kazola、

    我不相信闪存编程器、UNIFLASH 或 CCStudio 等 TI 工具支持 SEGGER J-LINK。  您是否考虑过尝试 SEGGER 软件工具或 SIMPLELINK-OPENOCD?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    嗯、CCStudio 确实支持它、因为我已经用于其他项目了!

    我只是在寻找一种使用 J-link 擦除闪存的方法。 有时、命令行方式需要一些粗略的参数、我将检查这些链接。 同时、让我们看看是否有人提出了该解决方案。 同时、我还将检查这一点

    mcuoneclipse.com/.../

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它与 CCStudio 一起工作、您可以使用调试配置->目标->闪存设置来擦除 AL 不受保护的扇区、然后在程序加载期间跳过所有扇区吗?  我之前从未尝试过、CCStudio 没有简单的独立擦除选项。  这可能是 Code Composer Studio 论坛的问题。

    此致、
    Ryan