This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:您能告诉我一种通过肉眼确认从蓝牙接收到的实时数据的方法吗?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030035/cc2650stk-could-you-tell-me-the-method-that-can-confirm-the-real-time-data-received-from-bluetooth-with-the-naked-eye

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650数据包监听器

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我使用 CC2650STK 和 CC-DVDPACK-DEBUG 并安装了 IDE Code Composer Studio10。
我正在构建一个程序、通过蓝牙接收数据、并使用 WiFi 将其发送到服务器。
您能告诉我  一 种调试方法、它可以用肉眼来确认从蓝牙接收到的实时数据。

我是否在正确的论坛(蓝牙论坛)上发帖?

如果没有、请告诉我要发布哪个论坛。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    如果我理解正确、出于测试目的、您需要确保 CC2650器件在不显著延迟的情况下传输数据。

    通过将 CC2650STK 连接到调试器、然后更改传输的数据值(使用调试器)、可以运行此类测试、然后可以验证相同的数据是否到达服务器。

    如果您不希望将调试器连接到 CC2650STK 以运行这些测试,则可以利用 CC2650STK 的按钮。 您可以发送按钮的状态、然后测量在服务器上查看更新所需的时间。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 BLE 监听器无线检查数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复。
    我安装数据包监听器。
    但启动 Packet Sniffer 后、无法识别 cc2650。
    在「选择捕获器件」中未显示任何内容。

    如果我使用 CC-DVDPACK-DEBUG、CC2650STK。
    我在「选择协议和芯片类型」中选择哪种 shoud

    也无法识别数据包 SNIFER-2。

    CC-DVDPACK-DEBUG 或 CC2650STK 中是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据 http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide/html/users_guide.html、 您需要 CC1352或 CC2652来执行 BLE 监听器。