This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:UART 相关问题和不平衡变压器相关问题

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030054/cc2640r2l-uart-related-and-balun-related-question

器件型号:CC2640R2L

我的客户询问如下:与  CC2640R2LRHB VQFN (32)相关

  1. 哪些 DIO 只能支持 DIO0和 DIO1信号(如技术参考手册中的表8.2所示)?
  2. 数据表中应用信息第10段中的图10-1所示的射频前端是否可以替换为标准平衡-非平衡变压器?

如果是、  

在这 种情况下、您能否确认  引脚3 (RxTx)不会被使用、并且将使用内部偏置?

您能推荐这种平衡-非平衡变压器吗?

在使用引脚3 (RxTx)时、有外部偏置的预期射频性能参考差分操作是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="75474" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030054/cc2640r2l-uart-related-and-balun-related-question ]DIO 可以支持 UART TX 和 RX 信号的是 DIO0和 DIO1 (如技术参考手册表8.2所示)?[/quot]

    任何 DIO 引脚都可以配置为 UART TX 和 UART RX。 技术参考手册的第19.3节对此进行了讨论。

    [引用 userid="75474" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1030054/cc2640r2l-uart-related-and-balun-related-question "]数据表中应用信息第10段中的图10-1所示的射频前端是否可以替换为标准平衡-非平衡变压器?

    是的、射频前端可由集成平衡-非平衡变压器替代。 《适用于 CC26xx 器件系列的 Johanson Balun 应用手册 》包含有关此内容的有用信息。 如上述应用手册的图1所示、将不会使用 RX_TX 线路、并且芯片应以内部偏置模式运行。 应用手册包含特定的器件建议。 如 数据表 10.1部分应用信息中所述、外部偏置模式可提供更好的性能、但内部偏置可降低功耗并减少外部组件。 您还可以找到 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意 事项应用报告、该报告包含有关该器件射频硬件配置的有用信息。

    此致、

    1月