请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 您好!
我尝试在 CC2652RB 和从器件之间执行 SPI 突发读取操作。
我粘贴下面的从器件数据表事务示例。

此格式与 MICRO-WIRE 帧格式类似。
但不在 TX 和 RX 之间插入"0"。
因此、我无法捕获高字节 MSB。
另一种方法是、我尝试低于 POST 以使用位拆裂方法。
TM4C1290NCPDT:SSI 26位 CLK
但吞吐量约为100kHz。
我的目标是通过 Put 500kHz~1MHz。
如果存在更好的其他方法来执行 SPI 突发读取操作。
请告诉我。