This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:SPI 突发读取操作

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1029997/cc2652rb-spi-burst-read-operation

器件型号:CC2652RB

您好!
我尝试在 CC2652RB 和从器件之间执行 SPI 突发读取操作。
我粘贴下面的从器件数据表事务示例。


此格式与 MICRO-WIRE 帧格式类似。
但不在 TX 和 RX 之间插入"0"。
因此、我无法捕获高字节 MSB。
另一种方法是、我尝试低于 POST 以使用位拆裂方法。

TM4C1290NCPDT:SSI 26位 CLK

但吞吐量约为100kHz。
我的目标是通过 Put 500kHz~1MHz。
如果存在更好的其他方法来执行 SPI 突发读取操作。
请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以要求您确认此主题已针对 CC2652RB 器件打开? 我是说您引用的线程用于不同的器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想对 CC2652RB 器件提出疑问。
    我之所以提到其他设备,是因为它尝试使用 Bit-bang 方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    请查看器件(https://www.ti.com/lit/pdf/swcu185)的技术参考手册(尤其是22.4.4节)、了解 SSI 模块是否可以满足您的要求。

    如果 SSI 模块不支持您所需的确切配置、我建议您利用传感器控制器、并实现一个位感叹号方法。

    让我们及时了解最新信息!

    此致、