This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:RTS&CTS 信号输出异常

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1029700/cc2564moda-rts-cts-signals-output-abnormal

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们使用与 STM32F407VE 匹配的 CC2564MODA 制造智能摇臂产品。

根据数据表、烧录固件后、正常上电顺序应如下所示:

但我们的板 RTS 始终为低电平、并且 H ->L 没有变化过程

什么可能导致此问题?

且 CTS  异常、换档 IC 的端子 A 处的电压为1.8V、端子 B 处的电压为0V:

硬件是指公共电路、测得的电压和32.768kHz 时钟信号正常、UART_RX 为高电平、UART_TX 为低电平。

随附的文件是供您参考的电路图。

期待您的回复!

  Lisa

e2e.ti.com/.../circuit.xlsx