This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:使用调试器读取器件名称

Guru**** 2546490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1029273/cc2652rb-read-device-name-with-debugger

器件型号:CC2652RB

大家好、

我使用具有 Bim offchip 的 CC2652R1B 和 CC2652RB 控制器。 它们需要不同的引导加载程序才能正常工作。

如果器 件将在生产中进行闪存、我必须知道我要闪存的控制器类型(CC2652R1B 或 CC2652RB)。

是否有办法使用 xds110等调试器读出控制器类型?

此致

Eric Leitsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您可以使用 SmartRF Programmer 2 CLI 执行此操作。 使用此命令:

    ./srfprog.exe -ls auto

    它将返回已连接的设备并 尝试读取设备 ID:

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    以下输出显示该工具可以检测 R 和 RB 器件之间的情况:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>srfprog -ls auto
    
    Texas Instruments SmartRF Flash Programmer 2 v1.8.2-windows
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    Connected devices:
    
    ------------------
    
    0 Device: XDS110, ID:XDS-76543210
    
    Chip: CC2652RB
    
    Chip Revision: E (2.1)
    
    1 Device: Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3), ID:COM3
    
    Chip: Unknown
    
    2 Device: XDS110 Class Application/User UART (COM6), ID:COM6
    
    Chip: Unknown
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>srfprog -ls auto
    
    Texas Instruments SmartRF Flash Programmer 2 v1.8.2-windows
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    Connected devices:
    
    ------------------
    
    0 Device: XDS110, ID:XDS-76543210
    
    Chip: CC2652R
    
    Chip Revision: E (2.1)
    
    1 Device: Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3), ID:COM3
    
    Chip: Unknown
    
    2 Device: XDS110 Class Application/User UART (COM6), ID:COM6
    
    Chip: Unknown
    
    -------------------------------------------------------------------------------
    
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin>