This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:XDS110连接问题

Guru**** 2560180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028992/cc2650moda-xds110-connection-issue

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2650UNIFLASHCCStudio

尊敬的所有人:

我们希望将 CC2650MODA 模块用于2.4 G 802.15.4应用。

我有一个 CC2650模块 Booster Pack 通过 JTAG 端口(10个引脚)连接到 XDS110

我能够使用完全智能的射频 Studio7 2.2.1  

-它识别接口(XDS110)、器件(CC2650)

我能够发送和接收数据包等...

当我想使用 Uniflash 或 CCS (10.4.0)时、它始终返回以下错误:  

"连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包8.4.0.00006)"

我无法连接、对其上的任何软件进行编程或调试。 我不认为我的器件已熔断。 开箱即用的 TI 产品。

我浏览 过 e2e 中有关此问题的内容、尝试技巧、但从未找到清晰的解决方案。

如果有人能帮我,我会很感激?

此致

Francois