This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:TX 功率低于设置值

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027337/lp-cc2652rb-tx-power-is-lower-than-setting

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

尊敬的 TI:

我们针对 BLE 广播测试了 TX 功率、但结果远低于设置(设置为5dBm、但测量结果为2.5dbm)。

(我们已经测试了其他平台、结果与设置相同、因此工具和方法似乎没有问题)

测量方法与 文档《测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗》(修订版 D)相同 、平台如下:

电路板:CC2652开发套件

示例: D:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\cc2652rb_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip\tirtos\ccs  

设置如下:

因此、我们想查看以下有关此 问题的一些内容:

实际 TX 功率为何低于设置值? 如何改进它?

2.是否有任何其他设置需要更改 TX 功率?

非常感谢您、祝您愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能已经注意到、我已将您原始线程上的此回复拆分为单独的线程。 它们都与功率测量有关、但问题略有不同、因此我认为最好将螺纹分开。

    如果使用最新的 SDK、您是否会看到类似的结果? 我已将此帖子分配给一位同事进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些设置对我来说看起来很好。

    5dBm 的 TX 功率数值适用于2.4GHz 载波。  我不确定如何测量2.5dBm、但我希望从峰值载波输出功率到峰值调制波输出功率至少下降5-10 dB、因为功率会在更大的带宽上传播。

    如果您担心硬件问题、我建议使用 SmartRF Studio 进行测量、以2440MHz 的频率广播未调制载波、并在将尾纤直接焊接到 PCB 布线的情况下测量传导功率。 这将产生5dBm 的峰值输出功率。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会根据您的建议再次进行测试、结果如下(包括 SmartRF Studio 的设置和通过线缆连接设备):

    我们可以看到、txpower 低于设置2dBm 以上。

    您对结果有其他建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在使用 SmartRF Studio 工具测试 txpower 时有一些问题:

    上述图片是 SmartRF Studio  打开时的默认设置。

    我想知道 "Tx Power (5)"和"txPower (0x001F)"的含义。

    将"Tx Power"更改为0并复位为5后、"txPower"值为0x7217、为什么与之前(0x001F)不同?

    BTW、我找到映射表、如下所示(如果是):

    如果这是映射表、为什么 在我打开  SmartRF Studio 时默认设置不正确

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junde、您好!  

    一些想法:

    1.您能在2440或2400MHz 下测量吗? 众所周知、我们的放大器在2.4GHz 频带的较高端表现出少量(低于1dB)的损耗。

    2.您是否已取消嵌入您的线路? 我可以很容易地从您的电路板和频谱分析仪之间的连接中看到1-2 dB 的损耗、因为导线看起来是有损的。 如果您使用不同的器件测量了5dBm、则可以通过在不同的器件上使用长度相似的类似导线测量5dBm 来证明这一理论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一个与上述问题无关的问题、我会要求您打开一个新话题 来询问、以便我们能够最好地帮助您和将来浏览这些论坛的其他人。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 这是 SmartRF Studio 检查 txpower 的相关问题、这是您的上述建议。

    您能否指导我 SmartRF 的 UI 中是否存在任何错误设置?

    并就上述问题向我们提供一些建议?

    欢迎您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导线正常、我们以同样的方式测试北欧电路板。

    我们测量的频率也是2400和2440 MHz、结果不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、我很高兴您能够找出问题!

    您使用的是哪个版本的 SmartRF Studio? 它是最新的吗? (1.8.2)当我打开 SmartRF 时、我只会看到0x7217值。 TX 功率寄存器中的0x7217值也是正确的。 因此、如果您还没有使用0x7217值、我建议您重复测试。 请告诉我您的结果。

    如果您想了解有关 TXPower 寄存器的更多信息、请参阅 数据表中的第36页

    我现在无法访问频谱分析仪、但我已运行以下测试: 如果我将 LaunchPad 放置在距离不到1 m 的位置、并且不将它们从一个实验移到下一个实验、那么如果我将 TXPower 寄存器从0x7217更改为0x001F、我看不到功率的很大变化。 不过、我确实看到从5dBm 到-20dBm 设置的功率差约为25dBm。 我很乐意将从0x7217到0x001F 的1dB 改进归因于错误(我运行过多次、每次试验看到大约1dB 的变化、但下面仅显示一个屏幕截图)。

    0x7217 (5dBm 设置)

    0x001F (未定义设置)

    0x04C6 (-20dBm 设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您的结果与我的结果有一些相似之处(0x001F 的结果始终高于0x7217)。

        

    我们的 SmartRF 版本是2.20.0?

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对之前的情况表示歉意-我在版本2.21上收集了结果、但我建议使用更新版本(2.22)。

    但是、我认为这不可能是 SmartRF 问题、因为您看到的 SmartRF Studio 性能与 CCS 相同。

    不过、我想知道您的 LaunchPad 连接。 从您发送给我的图片中、您好像已经使用 JSC 连接器将测量线焊接到了路径上。 它看起来像一个体面的焊接连接、但如果没有清晰的照片、我无法确认。 您能否发送焦点连接的照片? 我想知道、您是否可能只会由于并行连接或类似的原因而消耗部分功率。 基本上是下面的照片、但更详细。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的认真观察。

    我照下图所示、实际上我们有许多测量套件、但天线没有相同的连接器、结果始终相同。 另外、我们还有一些北欧电路板、通过焊接方式连接天线、Txpower 结果大于4dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我现在看到您的问题。

    请注意、在您的电路板上、在射频路径中、电源是如何从 IC 通过平衡-非平衡变压器传输到您焊接的尾纤的。 但是、尾纤后面有一条平行的路径、通向电路板上的 JSC 连接器。 该平行路径充当存根并降低天线匹配度。 如果您要这样做、我建议去焊尾旁边的阻断电容器、并将尾纤焊接到左侧的焊盘上。 这将消除您正在创建的残桩、从而实现良好的测量。