This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:蓝牙音频流/发送器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028632/cc2560-bluetooth-audio-streamer-transmitter

器件型号:CC2560

你好

我曾请求为客户端设计音频开关/路由/控制系统、其中的一部分设计将包括许多蓝牙音频流器/发送器。  每个耳机都与单个消费类 BT 耳机或 BT 扬声器配对。
我希望获得一些有关 TI CC25xx IC 是否适合此应用的指导/建议。  理想情况下、我不希望开发大型代码项目、最好使用 TI 的代码。

有人能帮我确定我是朝正确的方向看 CC2560还是类似的方向看。

提前感谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不建议在新设计中使用 CC2560、但 我们的 CC2564 和  CC2564C 可以满足您的设计标准。 您是否计划将主机 MCU 用于蓝牙操作或 Linux 主机? 我们使用 蓝牙堆栈平台管理器 BluetopiaPM 在某些 MCU 上提供预构建堆栈或 Linux 构建指南。

    例如、使用 STM32主机 MCU、您可以利用 本指南中的 A3DP 源代码演示  、使用我们的蓝牙芯片和外部编解码器从 STM32流式传输音频。

    这是否有助于解决您的设计注意事项?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob

    这当然是一个积极的步骤。  这对我来说是一个学习曲线、因为我的微控制器体验仅为 PIC、所以还没有看到学习曲线的陡峭程度。

    我将浏览您友好地提供的链接、看看这是否在我的能力范围内。

    此致

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、指南中的所有演示 Wiki 链接都是死链接。  您是否知道音频源演示的另一个链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我忘记了这个问题。 我们仍在将内容从一个站点迁移到另一个站点。 同时、我可以与您分享 wiki 文章。 哪些选项最有用?

    e2e.ti.com/.../CC256x-TI-Bluetooth-Stack-AssistedA2DPSourceDemo-App-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob

    我认为您包含的链接可以满足我的所有需求。  我的潜在设计"暗示"需要充当蓝牙音频发送器/源、最好记住配对的设备、以便在下电上电后自动重新配对。

    今天稍后我将阅读并了解它是否在我的限制范围内!

    此致

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很好、如果您需要任何其他信息、请继续关注此主题!

    此致、

    Jacob