This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:尝试通过读取特性发送3、000个字节

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028094/cc1350-trying-to-send-3-000-bytes-over-a-read-characteristic

器件型号:CC1350

我正在尝试修改 simple_Peripheral CC1350示例项目的特征3、以便只能通过读取来访问它、当它获得读取命令时、它将通过无线方式发送一个3、000字节的阵列。 simple_Peripheral 示例项目的文档是分散的、并不能最好地描述每个宏的功能。 当我尝试增加它发送的数据量时、发送22个字节是它在这里看起来最高的。

我希望避免编写每条数据中每条数据需要写入3、000 / 22字节= 136个特征。 感谢您的帮助、

以下是我的项目中决定这一点的价值观:

在 simple_gatt_profile.h 中、第57行是这样的:

#define SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN           3000

在 simple_gatt_profile.c 中、我从第157行开始:

// Simple Profile Characteristic 3 Properties
static uint8 simpleProfileChar3Props = GATT_PROP_READ;

// Characteristic 3 Value
static uint8 simpleProfileChar3[SIMPLEPROFILE_CHAR3_LEN];
//static uint8 simpleProfileChar3 = 0;

// Simple Profile Characteristic 3 User Description
static uint8 simpleProfileChar3UserDesp[17] = "Characteristic 3";

在 simple_peripheral.c 中、我在第103行中有这个:

/*********************************************************************
* CONSTANTS
*/

// Advertising interval when device is discoverable (units of 625us, 160=100ms)
#define DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL          160

// Limited discoverable mode advertises for 30.72s, and then stops
// General discoverable mode advertises indefinitely
#define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE             GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL

#ifndef FEATURE_OAD
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) if automatic
// parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL     80

// Maximum connection interval (units of 1.25ms, 800=1000ms) if automatic
// parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL     800
#else //!FEATURE_OAD
// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 8=10ms) if automatic
// parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL     8

// Maximum connection interval (units of 1.25ms, 8=10ms) if automatic
// parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL     8
#endif // FEATURE_OAD

// Slave latency to use if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY         0

// Supervision timeout value (units of 10ms, 1000=10s) if automatic parameter
// update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT          6000

// Whether to enable automatic parameter update request when a connection is
// formed
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST         GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_INITIATE_BOTH_PARAMS

// Connection Pause Peripheral time value (in seconds)
#define DEFAULT_CONN_PAUSE_PERIPHERAL         45

// How often to perform periodic event (in msec)
#define SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD               5000

// Type of Display to open
#if !defined(Display_DISABLE_ALL)
  #ifdef USE_CORE_SDK
    #if defined(BOARD_DISPLAY_USE_LCD) && (BOARD_DISPLAY_USE_LCD!=0)
      #define SBP_DISPLAY_TYPE Display_Type_LCD
    #elif defined (BOARD_DISPLAY_USE_UART) && (BOARD_DISPLAY_USE_UART!=0)
      #define SBP_DISPLAY_TYPE Display_Type_UART
    #else // !BOARD_DISPLAY_USE_LCD && !BOARD_DISPLAY_USE_UART
      #define SBP_DISPLAY_TYPE 0 // Option not supported
    #endif // BOARD_DISPLAY_USE_LCD && BOARD_DISPLAY_USE_UART
  #else // !USE_CORE_SDK
    #if !defined(BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_LCD)
      #define SBP_DISPLAY_TYPE Display_Type_LCD
    #elif !defined (BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_UART)
      #define SBP_DISPLAY_TYPE Display_Type_UART
    #else // BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_LCD && BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_UART
      #define SBP_DISPLAY_TYPE 0 // Option not supported
    #endif // !BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_LCD || !BOARD_DISPLAY_EXCLUDE_UART
  #endif // USE_CORE_SDK
#else // BOARD_DISPLAY_USE_LCD && BOARD_DISPLAY_USE_UART
  #define SBP_DISPLAY_TYPE 0 // No Display
#endif // Display_DISABLE_ALL

#ifdef FEATURE_OAD
// The size of an OAD packet.
#define OAD_PACKET_SIZE                       ((OAD_BLOCK_SIZE) + 2)
#endif // FEATURE_OAD

// Task configuration
#define SBP_TASK_PRIORITY                     1


#ifndef SBP_TASK_STACK_SIZE
#define SBP_TASK_STACK_SIZE                   644
#endif

// Internal Events for RTOS application
#define SBP_STATE_CHANGE_EVT                  0x0001
#define SBP_CHAR_CHANGE_EVT                   0x0002
#define SBP_PERIODIC_EVT                      0x0004
#define SBP_CONN_EVT_END_EVT                  0x0008

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会有人对此进行研究。 同时、请提供有关您使用的 SDK 版本等的信息

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,午餐

    您可以使用数据长度扩展功能将数据包大小增加到251字节:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_10_01_01/docs/blestack/software-developers-guide/ble-stack-2.x-guide/ble-stack-2-index.html#le-data-length-extension

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CC13x0 SDK v4.20.0.05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、但我看不到我需要在哪里修改示例代码来实现这一点。 除非我的时间设置对于该数据量太低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送给您的链接中发布了一些代码片段。

    但是、连接中的两个器件都需要支持 DLE 才能使用。 您使用的是哪种中央设备?  

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、非常感谢您的帮助。 你的最后一个答复中有答案。 此设置一直在运行、只是我的扫描仪应用程序不支持请求最大 MTU 大小、因此我被锁定、仅显示最大22字节

    我实际上只是下载了 Google Play 应用程序"NRF Connect"、并且有一个设置为"请求最大 MTU "。 我现在可以在一次读取中读取多达250个字节。

    如果您对 simple_peripheral 项目通过单个读取特征发送更大的数组有任何想法、请告诉我。 但现在、我可以简单地让中央设备发出外设 A 从该特性读取12次、每次获得250个字节。 非常感谢!