This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:使用 SmartRF Studio 进行每次测量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027549/lp-cc2652rsip-per-measurement-with-smartrf-studio

器件型号:LP-CC2652RSIP

您好!

我的客户希望使用 SmartRF Studio 进行测量。
使用了两个 LP-CC2652RSIP 板。
根据原始线程、可以通过将一个板设置为"Packet TX"、将另一个板设置为"Packet Rx"来测量 PER。

客户希望每次使用不同的 PDU 有效负载数据包。
这是可行的吗? 如果是、如何操作?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以选择十六进制并输入自己的数据包数据来生成它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    他们是否希望每个数据包在重复发送相同测试数据包的数量后都不同或发生变化?  他们是否确定 Random (随机)选项不能用于测试目的?   有关所有工具选项、请参阅 SmartRF Studio 7文档。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YiKai、Ryan、

    客户想要做的就是这样。
    -数据包大小为37字节
    -总数据包为1500个
    - 每37字节都是不同的数据(准备了1500个不同的数据包)

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试使用 每个示例 来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    SmartRF Studio 无法做到这一点。  我同意宜凯的看法,即最好采用每一个例子。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、YiKai、

    谢谢!  
    客户将查看每个示例。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎