This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:动态连接间隔

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028417/cc2652rb-dynamic-connection-interval

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我将 LP-CC2652R1用作 BLE 主设备、将 CC2652RB 用作 BLE 从设备、SDK 版本为 SDK_4_20_00_35。

我正在尝试根据应用数据速率更改两个器件之间的 BLE 连接间隔。

以下是初始化期间的连接间隔参数:   

更新最小连接间隔 = 7.5ms

更新了最大连接间隔= 7.5ms

从器件延迟= 0。  

我尝试通过从 BLE 器件更新连接参数并检查 BLE 主器件上的 GAP_UPDATE_LINK_PARAM_REQ_EVENT、但 将 "参数更新请求决策"设置为"传递到应用"不会调用 GAP_UPDATE_PAL_REQ_EVENT

如何更新 BLE 主设备上生成的宏(INIT_PHYPARAM_MIN_CONN_INT 和 INIT_PHYPARAM_MAX_CONN_INT)的值以动态更改连接间隔?

是否有用于更新连接间隔参数的 API?

提前感谢。

此致、

Saathwik

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saathwik、

    感谢您的查询。 我通知了一位同事、他将尽快提供更多见解。

    同时、您能否检查 Simplelink Academy 的连接模块?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKui.0P6XA0Q2Q70ZaYksA__pTTHBmu__LATEST

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saathwik、

    正如 Rafael 提到的、我建议查看 SimpleLink Academy 培训、其中显示了一个有关如何更改连接间隔的详细示例。 我还想就以下问题发表意见:

    [引用 userid="454610" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028417/cc2652rb-dynamic-connection-interval "]如何更新 BLE 主设备上生成的宏(init_PHYPARAM_MIN_CONN_INT 和 init_PHYPARAM_MAX_CONN_INT)的值以动态更改连接间隔?[/QUEST]

    这将由 SysConfig 在 BLE->Central/ Peripheral Settings->Connection Interval Min/Max 下自动生成