This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC2650MA:适用于 CC2650模块 BoosterPack 且支持 SPI 的固件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1028298/boostxl-cc2650ma-spi-enabled-firmware-for-cc2650-module-boosterpack

器件型号:BOOSTXL-CC2650MA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

你好。

我想将 CC2650模块 BoosterPack 的固件从 UART 更改为 SPI。
为了创建与 SPI 兼容的固件、我们执行了以下操作。
问题1:该程序是否有任何问题?

安装 TI BLE-Stack SDK (BLE_SDK_2_02_06_07_setup)
启动 CCS
3.在“导入项目”的“选择搜索”目录中指定以下目录。
C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_06_07\examples\cc2650bp\simple_np\ccs
以下内容将显示在 Discovered projects 中。
simple_np_cc2650bp_app
simple_np_cc2650bp_stack
4.对于应用程序、在构建配置中选择 FlashROM_SPI、对于堆栈、选择 FlasROM。
Q2:对于堆栈、FlashROM_SPI 是不可选的、这是可以的吗?
5.运行构建。

将分别为应用程序和堆栈生成十六进制文件。
使用 Python 的 hexmerge.py 合并两个十六进制文件。
将合并的 Hex 文件写入 CC2650 BoosterPack。
Q3:现在、CC2650充当支持 SPI 的 SNP、对吧?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    问题1:您描述的工作流程对我来说是正确的。

    Q2:正确、为了使用 SPI 而不是 UART、无需在堆栈级别进行修改。

    问题3:是的,情况应该是这样。 如果某些东西不能按预期工作、请打开一个新的线程、让我们知道。

    此致、