This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:芯片复位功耗

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027239/lp-cc2652rb-power-consumption-about-chip-reset

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RBENERGYTRACE

尊敬的 TI:

我 在以下平台上测试了功耗、并提供 了测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗的指南(修订版 D)

电路板:CC2652RB 开发套件

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54

示例: D:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54\examples\rtos\cc2652rb_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral_oad_onchip\tirtos\ccs  

测试结果如下:(左侧:上电流。   右侧:广播电流(advInterval:5S)

    

我对结果有一些疑问:

1.为什么 PowerOn 程序有2个步骤,这是正常的? 是否有任何方法可以移除步进电流?

2.在广播电流时,为什么两个广播之间有许多小提示(频率约为每2个提示1次)? 我们如何去除这些提示?

非常感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="315959" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027239/lp-cc2652rb-power-consumption-about-chip-reset ]1. 为什么在开机过程中有2个步骤、这是正常的吗? 是否有任何方法可以删除当前步骤?

    初始步骤可能只是初始对讲机设置。 如果在启动时仅发生一次、就使用寿命功耗而言、它应该可以忽略不计。 我不确定是否有办法避免这种情况、因为这可能是堆栈执行的必需步骤。 由于堆栈代码不可用、您可能无法更改此代码。

    [引用 userid="315959" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027239/lp-cc2652rb-power-consumption-about-chip-reset ]2. 在广播电流时、为什么两个广播之间有许多小提示(频率约为每2个提示1次)? 如何删除提示?

    您是否处于连接状态? 广告? 我会检查应用程序以查看是否有任何可能触发的周期性事件。 根据广播间隔、您还可以看到再充电脉冲(如您链接的指南中所述)。 查看这些提示出现时的峰值电流、它将告诉您器 件是处于 TX、RX 模式、还是仅处于 MCU 唤醒模式(数据表中列出了这些值)。

    此外、您还可以通过 EnergyTrace++进行连接、以查看应用在每个峰值期间的状态。 如果 您有兴趣、请访问我们的 Energytrace 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的专业回答!

    在图2中、器件正在广播、尚未连接。

    Energytrace 正是我想要的、我会尝试它。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在图2中、2个尖端可能由 RC 校准和待机再充电引起。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Junde 的更新。 是的、这是潜在原因。 您之前链接的测量电流消耗指南中对此进行了详细介绍。 这位于第2节"待机"下。

    您可以尝试设置快速广播间隔(10ms)、并且不应看到再充电脉冲。 这是因为器件经常被唤醒、不需要经过此再充电阶段。 遗憾的是、更快的广播间隔也意味着功耗更高。 这将为您提供有关您看到的脉冲是否与再充电相关联的更多信息。