This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P BLE 最大 MTU 517

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1027746/cc1352p-cc1352p-ble-maximum-mtu-517

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、  

尝试使用 BLE 和 CC1352P 最大程度地提高吞吐量。 某些芯片组和手机提供的 BLE MTU 高达~ 517。 这对于吞吐量非常有利,例如 https://punchthrough.com/ble-throughput-part-4/ 。 如果您希望避免在某些用例中出现碎片、这也是有利的。 SysConfig 目前在5.1 SDK 中限制为255

芯片组是否有可能支持~ 517、未来可能有办法实现这一目的?  

参考:  

几年前在 e2e.ti.com/.../ccs-cc1352p-the-length-about-notification-and-mtu 上提出的类似问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。  

    我进行了一次搜索、到今天为止、尚未推送将 ATT MTU 大小增加到512个八位位组、主要原因与此线程顶部链接的原始线程中所述的相同(在 此处复制)。 最大 PDU 251要求数据包必须以两种连续间隔发送、从而使大型广播包无法受益。

    如果在这方面取得进一步的进展,我们将更新这一主题。  

    此致、

    拉斐尔