This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:蓝牙模块 PAN1326未加电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1025320/cc2564-bluetooth-module-pan1326-does-not-power-up

器件型号:CC2564

我们使用使用芯片 CC2564的蓝牙模块 PAN1326。 根据数据表、 必须执行上电序列才能完成上电。 RTS 从高到低的瞬态表示上电成功:

在我们的设置中、它如下所示:

我们已经 在产品上组装了90k PAN1326。 所有这些都在工作。 但是、自几个月以来、PAN1326的故障率一直很高、无法正常启动。 RTS 在100ms 后不会变为低电平:

RTS 将变为低电平、但有时它需要20多秒。 我们的设计没有任何变化。 为什么 RTS 不会在100ms 内变为低电平? 根据我们的测量结果、所有时序和电压均在规格范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcel、

    我将在下周初对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    上电时、VDD_IO 和 VDD_IN 在释放 NSHUTD 之前是否稳定?  不过、CC2564可能无法正确初始化。

    断电时、在 VDD_IO 和 VDD_IN 被移除之前、nSHUTD 是否为低电平?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong

    上电时、VDD_IO 和 VDD_IN 在释放 NSHUTD 之前保持稳定、如下图所示:


    在当前设计中、VDD_IN 上未添加用于稳定电源电压的电容器。 为了验证这一点、 我添加了一个100nF。 但这没有什么帮助。 我可以在 CC2564数据表上找到有关这一点的任何建议吗?!

    断电时、在 移除 VDD_IO 和 VDD_IN 之前 NSHTUD 为低电平:

    目前、我有一个模块、我们可以在该模块中以大约50%的频率重现故障。 我们有更多的模块、但大多数模块很少显示故障、并且随机显示。

    如果发生故障(RTS 未在100ms 内变为低电平)、您可以等待大约>20s、然后 RTS 变为低电平。 这意味着 RTS 始终为低电平、但有时您必须等待超过20秒。

    自3个月以来、我们的故障率约为3%。

    此致
    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    请参阅此 相关主题。

    您是否已验证时钟是否稳定?  

    其他一切对我来说都很好。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Seong
    我们发现了问题。 遗憾的是、我们有一个源时钟移位、该移位与250ppm 的蓝牙时钟频率容差不再匹配。 我们测量的时钟为32750kHz、而不是32768kHz +/-8Hz

    感谢您的支持!
    此致

    Marcel