This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:NVSSPI25X

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1026401/cc2652rsip-nvsspi25x

器件型号:CC2652RSIP

尊敬的 TI 团队:

我想将 OAD 模块与另一个闪存(Microchip 的 SST25VF016B)配合使用、而不是 EVB 使用的闪存。

此模块使用“flash_interface_ext_rtos_NVS”。

 

我使用的闪存与 NVSSPI25X 要求的256字节/页不兼容,它使用“自动地址增量”来写入多个字节,这意味着我需要修改 OAD 模块中的几个文件。

我尝试修改 NVSSPI25X.c、但我的更改被运行并返回到原始文件。

 

  1. 是否有办法修改当前 NVS 驱动程序(NVSSPI25X.c)以支持“自动地址增量”?
  2. 是否有已支持“自动地址增量”的 NVS 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adir、

    下面是一 篇类似的 E2E 帖子、 您可能会发现它很有用。   我所知、NVS TI 驱动程序不使用自动地址增量。  如果您需要更改 NVSSPI25X.c 文件、请在项目工作区内创建一个本地副本进行修改、以免被 SDK 库覆盖。

    此致、
    Ryan